This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3643EVM:TI 原理图和 PSpice

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADC3643EVM, THS4551, THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1179420/adc3643evm-schematics-and-pspice-for-ti

器件型号:ADC3643EVM
主题中讨论的其他器件:THS4541THS4551THS4521

您好 TI

我已经查看了 ADC3643EVM 的原理图、以了解 THS4541如何在单端到差分配置中与 ADC364x 搭配使用。 在 ADC366xEVM 用户指南中、我找不到有关要移除或添加哪些组件以启用 THS4541输入的任何信息。

下图是从 ADV3643EVM 原理图(sbar014a.zip)中截掉的。

问题1:使用 THS4541时、是否应移除红色框中的组件? FDA 已将差分信号置于 VCM 电平(0.95V)的中心。

我已经在 PSpice for TI 中对电路进行了建模(请参阅下图)、以获得基准、然后从中进行工作。

Q2:我想再做一些补充、以在 PSpice for TI 中验证我的测量结果。 例如、EVM 板的哪个输入信号将提供满量程 ADC 输入(2.25Vpp)?

Q3:您能否提供 EVM 设计的一些背景知识? 我可以看到、与数据表中的建议设计相比、毛刺滤波器得到了修改。

谢谢、Claus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何克劳斯

    连接 THS4541放大器时、可以拆下红框中的组件、而无需使用这些组件。

    对于输入放大器网络、输入信号需要约为1Vpp 或更低、以实现 ADC 的 FS。

    可以根据您的应用修改或删除毛刺脉冲滤波器。

    您尝试在此应用中使用哪种 BW? 您是否有任何交流性能要求?

    例如 SNR、SFDR 等? 这将有助于在此处提供一些指导。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的快速回复。

    我的应用最初应设计为直流至10MHz。 到目前为止、我对75dB 或更高 SNR 的要求很宽松。 这在 ADC364xEVM 等电路中是否合理?

    我在 TI 文档中读到、对于低于5MHz 的频率、应该考虑 THS4551而不是 THS4541。 这也适用于 ADC364x 吗? 如果是、5MHz 至10MHz 的范围是什么?

    此致、

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claus、

    您能否共享您所提及的文档?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claus、

    看一下第2种器件、不确定4551放大器在哪里更适合。 我们当然可以使用 THS4541提供从直流到10MHz 的解决方案。 如果您希望我们继续前进、请告知我们。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    在我的笔记中、我找到了"TIDUBS9A–2016年8月–2016年10月修订版"的引用。 在第5页和第16页中、对于低于5MHz 的应用、应考虑 THS4551。 我认为我也在另一份文件中看到了同样的评论。 不记得在哪里。

    在第7页的"TIDA-00294-2014年8月"中、它说要考虑将 THS4521用于频率低于5MHz 的应用。 但在 THS4521产品页面上、几乎可以看到 THS4551是更好的器件。

    此致、

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    是的。 如果您可以将直流电频率转发到10MHz 解决方案、那将非常好。 谢谢。

    此致、

    克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claus、  

    请参见随附的。 此外、我还与放大器组进行了交谈、THS4541是更好的选择。

    此致、

    Rob


    e2e.ti.com/.../ADC3683_2D00_30MHzFrontendEval_5F00_2022.pptx