This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8234:SPI 设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180518/dac8234-spi-setting

器件型号:DAC8234

大家好、

如果客户使用 MCU 与 DAC8234进行通信、他们需要在 MCU 中配置 CPOL=0和 CPHA=1、对吧?  

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    是的。 时钟可以空闲为高电平或低电平、但数据需要在上升沿移位并在下降沿被捕捉、因此  CPOL=1和 CPHA=0也将起作用。

    最棒的

    Katlynne Jones