This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC 支持

Guru**** 2530490 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175485/dac-support

主题中讨论的其他器件:OPA227

正在寻找针对不同通道的模拟输出生成的设计支持详细信息、

  • 模拟输出电压范围为9V 至16V
  • 负载电流@ 15mA、100mA、200mA、300mA、500mA 和1A
  • 输出通道数:12否
  • 汽车应用

为我提供模拟输出解决方案。

谢谢你。

此致、

Gopal

+918008885594

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    我们没有符合这些规格的汽车 DAC。  

    我们没有任何支持您指定的负载电流的汽车或通用 DAC、因此需要外部缓冲器。 外部缓冲器也可以具有可实现9V 至16V 输出范围的增益。  

    这就需要这9个双通道汽车 DAC: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p1345=2;2&p1498=Automotive 

    或这款4通道汽车 DAC: https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/precision/products.html#p1345=4;96&p1498=Automotive

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    谢谢你。 您能不能建议我使用任何应用电路-离散/有源电路在不同负载下生成0V 至16V 直流的模拟输出电压、例如1A、500mA、350mA、100mA。 使用精密 DAC 生成模拟输出电压。

    此致、

    Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    请查看此应用手册。 您可以使用我在上一次响应中提到的任何汽车 DAC 以及输出电压大于16V 的汽车运算放大器。  

    采用精密 DAC 的高电流电压输出电路

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne Jones:

    谢谢你。 我已查看此应用电路。 要驱动运算放大器(OPA227)、需要+/-双路5V 电源还是单电源5V?

    在我的设计中、只有5V 电源可用。

    此致、

    Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    如果您的最小输出要求为0V、则无需负电源、但如果您需要16V 输出、则确实需要大于5V 的电源。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 此应用在输入电源24V DC 到运算放大器以及输出电压16V DC @ 1A 下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopal、

    很好。 如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Katlynne Jones