This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD48EVM:从何处下载旧版 HSDC 专业版

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD48

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1176877/afe58jd48evm-where-to-download-older-versions-of-hsdc-pro

器件型号:AFE58JD48EVM
主题中讨论的其他器件:AFE58JD48

我在将 EVM 与 HSDC Pro 配合使用时遇到问题。 我注意到、EVM GUI 显示它仅支持某些版本的 HSDC Pro、而我拥有的当前版本(5.20)不在支持的版本列表中。 因此、这可能是事情对我不起作用的原因。 我认为我可能需要安装 HSDC v 5.00 (或5.10)、但在 TI.com 上看不到可以下载以前版本的任何位置。 从哪里可以获得这些信息?

P.S. 如果您看到此主题、也许您还可以查看我最近的另一个问题、因为我已经等待了几天对该主题的答复。 这个问题更详细地介绍了我在软件中遇到的问题的性质。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、  

    我们已在您下载 AFE58JD48 GUI 时必须收到的安全共享链接(此处)中添加了 HSDC Pro v5.0.0。 您能检查一下并告知我们吗?  

    我 知道您在另一个线程上面临的问题。 我们 正在内部处理该问题、并将在本周结束前向您提供最新信息。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、

    感谢您的帮助。 我能够安装 v5.0。

    如果我选择了名为 AFE58JD48_ADC_Firmware 的条目(未启用 DPA 的条目)、则我遇到与之前版本5.20相同的问题、其中 AFE GUI 不允许我单击下拉列表以选择器件。

    如果我选择了名为 AFE58JD48的固件条目、系统将提示我找到 RBF 文件。 这与 v5.20不同、在该版本中、当我选择此选项时、它会自动加载固件。 我不确定该文件应该位于何处、因为我在包含 AFE58JD48的程序文件文件夹中看不到任何 RBF 文件。 因此我取消了这个对话框。 不过、在本例中 AFE58JD48 GUI 确实成功打开。 我将其保持打开状态、然后返回 HSDC Pro 并加载了另一个固件文件(AFE58JD48_ADC_Firmware)。 我收到一条警告、说我应该关闭 AFE GUI、但我让它保持打开状态以查看它是否可以工作。 当我在 HSDC Pro 中单击"CAPTUR"时、我遇到了以下错误:

    我不确定这是否与 GUI 不能正确对话有关、但可能我缺少两个板之间的连接。 由于用户指南未介绍如何连接 TSW1400 (仅限 TSW14J56)、因此让我猜到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、  

    由于此器件属于 NDA 范围、我已通过电子邮件与您联系。 让我们通过电子邮件继续此对话。  

    谢谢、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erich、

    感谢您如此耐心、并对我在休假期间延迟回复表示歉意、Karthik 在我的潜逃期间为 E2E 提供了支持。

    我正在关闭此主题、并已向您发送邮件、以便进一步与您沟通此问题。

    让我们通过电子邮件继续、希望尽快解决您的问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek