This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3664:关于数据表上的 SNR

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180424/adc3664-about-the-snr-on-datasheet

器件型号:ADC3664

大家好、

请帮助回答以下问题。

1) 1)是否通过在 A/D 转换后分析 FFT 数据来计算 SNR?

2) 2) A/D 的信号输入 是来自测量仪器的信号(例如 信号分析器或信号发生器)?

  我是说 输入信号的 SNR 是否干净。

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1)是的、SNR 是使用 FFT 频谱中的基波功率和噪声功率计算得出的。 我们使用 HSDC Pro 来显示 FFT 并计算 SNR。 我们的用户指南 A.5.2节的第70页介绍了此计算方法:  

    "SNR 是根据集成基频功率(基频功率、包括其相邻的频段)与噪声功率之间的差值计算得出的。 计算噪声功率、不包括基波及其相邻频段、谐波和自定义陷波频率。 如果集成了 GUI 菜单选项-陷波频率窗口-谐波/杂波功率计算方法、则不会包含相邻谐波的频带。"  

    https://www.ti.com/lit/ug/slwu087d/slwu087d.pdf 

    2) 2) 建议为 ADC 的模拟输入和 输入时钟使用干净的信号源。 这将通过减少可能引入系统的任何噪声/抖动(这会降低频谱的 SNR)来优化器件的性能。  

    此致、Amy