This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:通道切换后采样不准确

Guru**** 2971730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180058/ads1115-inaccurate-sampling-after-channel-switching

器件型号:ADS1115

客户使用 ADS1115对压力电桥输出的差分电压信号进行采样。 客户使用差分输入模式。 从 IN0和 IN1输入切换到 IN2和 IN3输入采集时、发现通道间小于1s 的切换间隔将导致读取结果非常差。 对于相同的外设、请使用固定电阻桥并设置不同的 DRS、输出结果将不同、重复的上电和断电结果也会不同。 如果没有切换、并且数据以1s 的速度缓慢收集、则数字量相对稳定。 一旦采集频率增加、采样结果可能会从1700更改为400以上、具体取决于数据速率。 在切换输入通道时、ADS1115的切换速度是否过快? 两个通道之间切换的最短延迟时间是多少? 是否存在这种多通道开关采集的情况? 此外、帮助检查电路是否存在问题。 电桥的等效内部电阻约为5K。 电桥以与 ADS1115的 VDD 相同的电压供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这听起来是一个稳定问题、输入无法以更快的采样率稳定下来。  

    请注意、所需的稳定时间取决于输入端的电阻和电容、在本例中为5k 和两个100nF 电容器。

    此外、ADC 输入阻抗会根据所使用的 PGA 设置而变化。 器件中的 PGA 不是具有高输入阻抗的真正 PGA、而是使用开关电容器模型。

    您使用的是什么 PGA 设置? 您需要使用什么采样率?

    此致

    Cynthia