This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299

Guru**** 2810695 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180364/ads1299-ads1299

器件型号:ADS1299
Thread 中讨论的其他器件:ADS1298

尊敬的 Sirs!

请提供 ADS1299、ADS1299-4位1:0的正确描述

我希望使用直流导联脱落检测。 将来可能是我将使用交流导联脱落

根据数据表、该值应为0x10、但根据所有示例、应为0x13

请帮助获取正确的文档  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题的陈述不是很清楚。 希望您能进一步澄清。

    您是指"伪代码部分"吗?

    如果是、您可能是正确的;伪代码部分可能会出错。

    同时、我想以下几点可能会回答您的问题?

    ------------------------------------------------------

    要使用直流电流导联脱落检测、

    设置 LOFF:导联脱落控制寄存器(地址= 04h)  

    3:2根据 实验、测试和观察结果将 ILEAD_OFF[1:0]设置为所需的电流

    1:0 FLEAD_OFF[1:0]至00、用于直流导联脱落检测

    要使用交流电流导联脱落检测、

    设置 LOFF:导联脱落控制寄存器(地址= 04h)  

    3:2根据实验、测试和观察结果将 ILEAD_OFF[1:0]设置为所需的电流

    1:0 FLEAD_OFF[1:0]设为除00以外的任何值、以根据实验和测试以及观察结果选择交流电流频率

    是的、

    您可以参阅此 e2e 帖子和/或使用 EVM 验证-

    e2e.ti.com/.../ads1299-why-does-datasheet-example-for-dc-lead-off-detection-enable-ac-lead-off-detection-at-fdr-4

    --------------------------

    如果以上内容未回答您的问题、请澄清您提出的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我参考您的答案中提到的链接、但正如我在该链接中看到的、他们建议将位[1:0]设置为值3以关闭直流导联。 它与数据表和您的答案相矛盾。 什么是正确的? 我知道在 ADS1298中它必须为3。 我非常熟悉 ADS1298。 但在 ADS1299中、由于存在这些矛盾、因此并不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于直流导联脱落检测-

    数据表-

    EVM GUI -

    相应的寄存器设置-

    位4保持为0、位[1:0]为00。

    谢谢