我使用 ADS1299EEG-FE 在8通道 EEG 系统上执行测试。 电极总数为10:8个通道+ 1个参考+ 1个患者偏置电极。
我将8个通道连接到 J6上的相应引脚[36、32、28、24、20、 16、12、8]、并且我的印象是、我可以将基准电极连接到 JP 25上的引脚[6]、在 J6上的引脚1、2上应用跳线、以通过 SRB1将基准信号路由到所有负输入端。 我还想连接患者偏置电极、使其能够将患者驱动到中间电源电压、为此、我将参考电极连接到 JP25的引脚[4]。
我还没有测试过系统、因为我不确定任何基准或偏置电极连接、我已经尝试阅读了用户指南、但我无法清楚地了解应该如何进行连接。 我目前所做的大部分联系都来自类似机构在论坛上提出的建议。