This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:有关模拟输出变压器选择的问题

Guru**** 2537150 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC39J84, DAC39J84EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756800/dac39j84evm-question-about-choice-of-analog-output-transformers

器件型号:DAC39J84EVM
主题中讨论的其他器件:DAC39J84

您好!

我希望在设计中使用 DAC39J84、想知道使用 JTX-2-10A 变压器后跟 MABA-007159变压器的设计原因是什么。

JTX-2-10A 是一款迷你电路器件、具有75欧姆阻抗、50-1000MHz 带宽和2阻抗比。

MABA-007159是一款 Macom 器件、具有50 Ω 阻抗、5-3000 MHz 带宽和1的阻抗比。

dac39j84.pdf 数据表建议在第59页使用单个1:1或4:1变压器。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、zzzzzzzzzzzz
    我们的 DAC 专家之一将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Z、

    JTX-2-10TA+被 Ω Ω 为75 μ H 变压器、这意味着数据表表表表评定是在75 μ s 完成的。 该器件仍可在50 Ω 下工作、但性能可能有所不同。 我们发现、这种变压器的组合使我们在所需的 DAC 输出频带内保持了良好的平坦度。 我们尝试设计 EVM、以便在尽可能大的带宽内提供最佳性能。 根据您的应用、可能需要更改此设置以优化 您的性能。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    谢谢! 我希望在低频至800MHz 范围内使用具有合理平坦度的 DAC。 我现在有一个 DAC39J84EVM、将在该范围内检查输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    如果我想绕过两个变压器、应该怎么办?

    此致、

    微裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    对于通道 A、移除 T1、T2和 R12。 安装 R14和 J4。  使用  带有 0欧姆电阻器的 T1焊盘连接引脚3至4和引脚1至6。 使用  具有0欧姆电阻器的 T2垫连接引脚1至6和3至4。 如果需要、对其他3个通道执行相同的操作。

    此致、

    Jim    

    e2e.ti.com/.../6761.DAC3XJ8XEVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    谢谢! 我计划做的就是这些。
    那么、正如您所说的、DAC3XJ8X 确实会将低通信号从数字转换为模拟信号、不是吗?
    这方面是否有较低的限制;也就是说、它能否提供0.5V 直流差分电压?

    微裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    通过 增大 R135的值、DAC 的 IOUT 电流 将减小、这将使您能够降低差分电压。 有关这方面的更多信息、请参阅数据表的第7.3.27、7.3.28和7.3.29节。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    抱歉、我问 DAC3XJ8X 在绕过平衡-非平衡变压器后是否能够产生恒定的输出电压。  

    谢谢

    微裕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Weiyu、

    是的、如果您使用电阻负载端接输出并为 DAC 提供恒定数字输入值 、或者使用寄存器设置将其置于恒定输入模式。 由于这是电流源 DAC、因此您需要将其端接至电阻负载以获取电压。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    非常感谢您的帮助!

    微裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

     如果我使用电阻负载端接输出并绕过变压器和电感器、如何更改输出共模电压和输出摆幅?

    谢谢、

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    星型、

    不进行共模调节、仅进行电流和电压调节。 有关调整输出电流的信息、请参阅数据表的第7.3.27节。 有关调整电压的信息、请参阅第7.3.28节。 进行任何更改后、只需确保 IOUT 引脚上的电压符合数据表。 该最大值为0.6V、如第6.5节所示。

    此致、

    Jim