This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, ADS5294EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758246/tsw1400evm-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5294ADS5294EVM

您好!

我们将 ADS5294评估板与 TSW1400EVM 相连  

我们尝试在 ADS5294 GUI 中生成斜坡、并在 HSDC 专业版软件中捕获时域数据  

我们会遇到以下错误

"读取 DDR 到文件时的帧时钟错误"。

是否有人能帮助我们解决上述问题

谢谢

Prateek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prateek、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prateek、

    感谢您使用 ADS5294EVM + TSW1400EVM。

    (首先感谢 Yusuf 转发了此 E2E。)

    似乎发生了一些电路板连接问题。

    请查看并查看以下示例。

    并查看您的 EVM 连接是否相同

    希望这可以使您的电路板正常运行。

    谢谢!

    1) 1)请确保 ADS5294EVM 上的所有跳线均按如下方式进行连接。

    (注意:现在、跳线连接 使用板载时钟。 因此、现在无需外部时钟。)

    2) 2)请检查 ADS5294EVM + TSW1400EVM 之间的所有接线

    如下所示(包括电源、到 PC 的 USB、输入信号连接):

    (注意:现在此跳线连接示例不需要外部输入时钟)

    谢谢你

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢