This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC264EVM

Guru**** 2833185 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752560/ddc264-ddc264evm

器件型号:DDC264

产品页面上的 DDC264EVM 软件下载链接未激活。 如何获取此软件? 我本来希望卡中包含它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3542.DDC264EVM.7zHiDavid、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 DDC264 EVM 板。

    请接收此文件并尝试。

    谢谢!

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法加载驱动程序、Windows 显示"Windows Could not find the driver software for your device"、即使我手动导航到 drivers 目录且目录中有文件。

    我不清楚文件是否正确解压缩。 它根本不会通过 WinZip 解压缩、因此我尝试了7-zip 文件管理器。 但是、我收到错误"Warning: can not open the file as [7z] archive。 该文件以[zip]存档方式打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你过得怎么样?

    感谢您让我们知道这个问题。

    是的、我们希望  再次尝试附加另一个。

    希望这次能正常工作。

    再次感谢您!

    e2e.ti.com/.../DDC264EVM.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近的回复被退回-我正在重试。 安装仍然不起作用。 我尝试按安装部分中的建议指向驱动程序目录、但仍然收到错误:

    "Windows 无法安装未知设备"

    "Windows 无法 找到适用于您的设备的驱动程序软件。"

     我仍然尝试安装该软件、并出现以下错误:

    Microsoft .NET 框架

    "发生了未处理的异常。。。

    无法加载 DLL USB_IOFO_VB6.dll。 找不到指定的模块。

    现在怎么办??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你过得怎么样?

    看起来您已经下载并首次解压缩了它。

    但是、当 您尝试开始安装它时

    但 由于窗口的版本、您会遇到一些错误。

    对吧?  

    我想问是否有人知道这里的细节

    并将很快通知您。

    谢谢你

    祝您愉快!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 DDC264EVM。

    此处的工程 经理表示:

    您能否将 USB_IO_for_VB6.dll 复制到以下文件中

    PC 中的目录位置?

    C:\Users\ \AppData\Local\Apps\2.0\BDJN0E.MTC>\DDC2.tion_f0cdf37a7314ad51_0001.0000_542e76346161ac81 <XD0ROJ9A.HQL>

    以红色突出显示的文本在客户的 PC 上可能会有所不同。

    这很可能会修复错误“发生了未处理的异常……”

     
    请尝试一下。

    希望这能有所帮助。

    谢谢、此致、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你过得怎么样?
    与您的不同之处在于:
    此 DDC264EVM 软件仅在 Windows 7上工作。
    (但尚未在较新的 Windows 系统上工作。)
    如果您可以在计算机上尝试 Windows 7、
    那么、好极了。
    如果仍有任何问题导致此软件问题、
    请将您的电子邮件地址发送给我们吗?
    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法加载驱动程序。 当我尝试从设备管理器(通过指向评估卡的驱动程序目录)中"更新驱动程序软件"时、系统提示 Windows 找不到驱动程序。 现在、软件在按照您的说明运行后、但如果没有驱动程序、它将无法与卡通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须在我键入时发布此信息。 是的、PC 使用 Windows 7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您提供更多详细信息。
    我需要将您的问题转发给我们的系统工程师。
    我们将在本周的很短时间内回复您。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
    谢谢!
    祝你度过美好的一天!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我想让此对话离线以帮助解决问题。
    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你过得怎么样?
    感谢您让我为您的问题搜索更多解决方案。
    实际上、您可以在 Windows 7修复问题上查看 TI E2E DDC264、如下所示:
    e2e.ti.com/.../2222724
    希望这个可以解决您的问题。
    很抱歉再次等待。

    2019新年快乐!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它现在看起来像是在通信(当您点击"Refresh All"时显示为刷新)、但数据是虚假的、没有响应。 所有通道的读数均为-3921.57、无论是否施加模拟电压。 所有通道的 RMS 噪声为0.00。 所有 LED 都亮起、它有一个程序并连接到 USB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的介绍。
    顺便说一下、当您运行 DDC264EVM 时
    您还需要将适配器(小尺寸)板连接到它上。
    您还可以遵循 DDC264 GUI 吗?
    如果仍然无法正常工作、您能否转发您的读数(图)
    是什么?

    非常感谢!
    新年快乐!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要测试 DDC264EVM、请尝试以下示例:

    希望您可以看到非常相似的结果:

    1) 1)请设置 FPGA 控制:

    首先、您可以选择"Channel Count"为64 (只有一个 DDC264器件= 64个通道)。

    之后、您可以将其更改为256 (总共4个 DDC264器件=256个通道)


    2) 2)请使用图形选择噪声测量:

    感谢您使用 DDC264EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是按照您的建议做的。 没有变化、我仍然在所有通道上得到-3921.57。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你过得怎么样?
    请向我们提供您的图片(图)
    您在运行 DDC264 GUI 时收到了什么?

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你过得怎么样?
    感谢您的照片。
    当您在所有通道上获得所有相同的数据(例如:-3921.57)时、
    这意味着 DDC264EVM 的输出数据不正确。
    1) 1)在 DDC264EVM 上、请按以下按钮:
    S1:休息
    S2:RST FPGA
    2) 2)请检查 EVM 上是否有以下跳线:
    J19:插孔和5V 已连接
    J22:必须短接
    J20:必须短接
    3) 3)电源连接器(黑色) J18必须连接至5V 直流。
    4) 4) J12和 J5未使用。
    5) 5)请仔细检查:J1 (USB 连接器)已连接到您的 PC。
    6) 6)请确保:每次使用 DDC264 GUI 时、
    单击"Write"按钮和"Write CFG/Verify CFG"按钮后、
    然后、请点击"Refresh All"按钮
    最后单击"Fast Data"按钮。
    单击每个按钮时、请等待、直至完成
    然后您可以继续单击"下一步"按钮。

    此外、当 DDC264 GUI 运行时、
    请勿点击其他 GUI 按钮
    直到 GUI 显示"Done"。

    希望一切都能正常工作。
    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手册中有一些误导性的信息、让我相信我可以通过 USB 电缆为所有设备供电。 不是这样。 电源已拉直并开始读取某些内容、但仍然不正确。 我将电压源修补到模拟板中(并为修补设置适当的跳线。 我只使用了第一组电阻器)、并尝试在改变电压的同时读取通道数据。 我可以在模拟板上的电阻器上读取正确的电压、但除了噪声水平的变化(它们与施加的电压无关)之外、读取的数据不会有任何变化。 我上升到5V、但没有效果。 这就是我停止的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你过得怎么样?
    很抱歉、我们不知道您刚才提到的设置发生了什么情况、
    这次可以给我发送更多 GUI 图片吗?
    注意:在跳线连接中、请按照我们上次提到的完全正确操作。
    如果由于连接不正确而丢失一根跳线。 然后、即使器件设置了任何数据
    但所有测试数据可能根本不正确。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跳线的配置完全符合您之前的电子邮件的要求 跳线缺失的跳线连接、以提供我将其施加到模拟卡上提供的跳线的基准电压。 通过在电路板上的电阻器上测量基准电压来确认基准电压。 我使用欧姆表确认模拟接地已连接到主板。 设置跳线时、仅对第一组电阻器施加电压。 这就是为什么您看到我仅监控图中的第一个通道。 但是、我确认没有其他信道响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你过得怎么样?

    您能否再次检查是否可以按如下方式设置 DDC264EVM?

    (我们使用以下条件进行测试):

    谢谢!

    (请确保所有 LED 亮起、如下所示):

    另一个连接器用于为 PC 供电、另一个连接器用于 USB。

    请注意:这三个跳线的连接方式如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-这就是它的连接方式、是的、所有 LED 都亮起。 每次按下 Fast Data 时、我都会获得新数据、但我的电压似乎无关紧要。 它似乎始终保持在大约.38%的 FS。 有一次、当我有2V 输入时、它上升到0.4%、但当我进入3V 时、它又下降到.38%、并且不再发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你过得怎么样?

    正如您提到的不同输入电压、

    使用 DDC264EVM 意味着什么?

     这是否意味着使用 J18连接器的电源电压?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我先前确认的、J18上施加了5V 电源。 但是、由于跳线 J15和 J16缺失、模拟分线板的 J11上不存在模拟基准电压。 为了获得输入电压、我在 J11上施加了电压。 使用欧姆表和提供的原理图确认了正确的引脚。 施加在 J11上的电压出现在电阻器上、从而确认其接线正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    你过得怎么样?
    请仔细检查 DDC264EVM 的所有引脚(包括跳线和5V 电源)连接
    我在上面向您展示的 EVM 图片。
    因为如果缺少某些内容、DDC264 GUI 可能仍可以运行并捕获数据、
    但是、您刚才捕获的数据可能根本不正确(可能这些不良数据会误导)。

    此外、当您运行 DDC264 GUI 时、在您选择的所有选项之后、
    请确保按以下顺序单击以下按钮:
    1) 1)单击"Write"按钮(白色按钮)
    2) 2)点击"Write CFG/Verify CFG"按钮(白色按钮)
    3) 3)点击"Refresh All"按钮(黄色按钮)
    4)然后、4)单击"Fast Data"按钮(绿色按钮)

    希望这些能有所帮助。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    你过得怎么样?

    首先、我们检查了所有三个跳线:

    J19:同时分流插孔和5V

    J22:分流器

    J20:分流器

    其次、

    我们将5V 电源连接器连接到 J18

    此外、是的、我们使用与您相同的所有设置来跟踪您的第一个图。

    之后、我们执行了以下操作:

    1) 1)单击"Write"按钮(白色按钮)
    2) 2)点击"Write CFG/Verify CFG"按钮(白色按钮)
    3) 3)点击"Refresh All"按钮(黄色按钮)
    4)然后、4)单击"Fast Data"按钮(绿色按钮)

    之后、

    我们检查了以下两个测试结果:

    要与您发送给我们的先前图进行比较、请执行以下操作:

    您可以看到这两个图与 DDC264用户指南中显示的结果非常相似。


    希望您可以观察到类似的测试结果。

    谢谢!

    此致、