This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8638:ADS8638输出错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8638, ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757433/ads8638-ads8638-output-error

器件型号:ADS8638
主题中讨论的其他器件: ADS8634

大家好、

我的客户正在评估 ADS8638以感应热敏电阻(NTC)的温度。

查看输出数据、十六进制值与 Samsung 根据 Rt 和 Vt 计算得出的值(DEC)不匹配

例如、如果 Rt 为2k Ω、则输出应为4EC、但 ADC 输出为71D、而不是4EC。

您能告诉我如何解决这个问题吗? 我附加了 ADS8638的原理图。

此致、

萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammy、


    由于 ADS8634具有如此多的不同可能配置、因此确保在中正确编程设置非常重要。 是通过手动模式或配置寄存器对输入通道进行编程的。 范围选择值是多少?

    如果是进行单端测量、我相信输入是从 AINx 到 AINND 测量的。 原理图中的内容。 此外、Rt 电流返回到哪里? 在 Excel 电子表格的照片中、它显示-10V。 但是、我在原理图中看不到-10V 连接。

    假设器件正在进行测量、客户是否使用万用表测量输入电压? 它们应验证输入电压是否符合分压器的预期。 他们用181Ω 和2kΩ 进行了两次测量、并获得了日期。 我会使用更多的电阻值、并使用更宽的输入范围进行一些测量。 此外、我还会测量 R1和 Rt 所用电阻器上的电压。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammy、



    自您上一篇帖子以来已经有一段时间了、我想知道您的客户的 ADS8634问题是否已得到解决。 我在上一篇帖子中提到了一些要尝试的事情。 但是、对于解决方案、我认为我们需要更多有关操作模式和客户设置的信息。

    我现在将关闭该帖子、但如果有其他问题、您应该能够再次发布以保持该主题打开。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您的回答。

    我的客户正在对输入信道使用自动扫描模式。 以下是客户已检查的寄存器设置。

    即使未使用所有通道、它们也会将所有通道(CH0~CH7)设置为采样。 根据客户的寄存器设置、信号范围似乎被选为+10V。

    BTW、我对如何读取寄存器中的位有一个问题。

    查看数据表、如果 Auto-MD Ch-Sel 寄存器被设定为01100100、那么自动模式序列为通道2、5、6。

    但是、我认为可以选择通道1、2、5。  

    • 您能告诉我如何读取寄存器的二进制位吗? 如果寄存器值为02h、是00000010吗? 如果是、将仅选择通道6进行扫描?

    在原理图中、N10V_temp 表示-10V。

    关于输入电压的测量、我还没有收到客户的任何答复。 客户回来后、我会告诉您。

    <注册客户已检查的值>

    上电复位后、page 0寄存器的读值

     reg04:00
     reg05:00
     reg01:00
     reg06:08
     reg0c:00
     第10条:11.
     第11条:11条
     第12条:11.
     第13条:11.


    按上述方式读取寄存器后、写入第0页寄存器

     reg0c:ff
     reg05:02


    写入寄存器(reg0c、reg05)后、读取第0页寄存器

     reg04:00
     reg05:02
     reg01:00
     reg06:08
     reg0c:ff
     第10条:11.
     第11条:11条
     第12条:11.
     第13条:11.

    此致、

    萨米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammy、


    很抱歉、我上周错过了这个帖子。 数据表中似乎存在错误。 我想寄存器说明是正确的、但数据表中使用的示例不正确。 我需要与系统组联系、看看他们是否有任何意见。

    感谢您的寄存器设置。 我将仔细查看这些数据、当客户拥有更多测量数据时、我可能会有更多意见。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sammy、


    我确实听到了设计团队的反馈。 表中的位字段说明是正确的、因此示例说明确实有错误。

    同样、我将关闭该帖子、但如果客户返回更多数据、您可以再次打开它。


    吴约瑟