This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:SPO2中的伪影

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400, CC3200MOD, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758539/afe4400-artifacts-in-spo2

器件型号:AFE4400
主题中讨论的其他器件: CC3200MODMSP430F5529

使用 AFE4400获得 SPO2和 HR 值、但面临伪影问题。 那么、如何在手部移动的情况下获得适当的 SpO2和 HR。 如何克服伪影?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    您能详细说明一下这些伪影吗? 是由运动或缓慢漂移引起的。
    在大多数情况下、AFE 中没有旋钮可移除这些旋钮、因此建议使用来自其他传感器(如加速计)的额外数据以算法处理此问题。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    手、手指的移动。 我认为这是由於议案。

    我们仅连接了 AFE4400到 MSP430F5529和 CC3200Mod。 如果手指移动- SpO2和脉率值之间存在很大差异。 那么、您能否提供一些解决方案。 如何稳定 SPO2和脉率值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、

    如果由于运动、皮肤和传感器之间的分离会发生变化、这将导致接收到的信号发生变化。
    解决此类问题的一种方法是使用板载加速计并使用其数据从接收到的 PPG 信号中消除。

    此致、
    Prabin。