This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:AFE4405

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758844/afe4405-afe4405

器件型号:AFE4405

我们将使用内部时钟。 我们是否可以将引脚 F1 (CLK)短接至接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    数据表的第9.2节回答了您的问题。 请查看图139的 Rshunt。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图139没有显示该值吗?
    我们是否可以将 Rshunt=0 Ω 和 Rseries=open 放置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    如果您的 MCU 未连接到 AFE 的 CLK 引脚、则可以将 Rshunt=0。 在这种情况下、您还可以将其保持浮动。

    此致、
    Prabin