This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:关于读取控制寄存器

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753979/ads8555-about-reading-control-register

器件型号:ADS8555

您好、Dale

下面是客户的情况。

>1. 客户能否在不更改控制寄存器(默认值)的情况下获取正确的输出数据?

由于它是 SPI、我认为计时时是否需要数据、
此时、SDI 应输入什么内容?

>2. 在流程1末尾保持软件模式、直到流程2结束、并再次检查流程2中 SDO 上的数据。

结果始终为7FFE。


>3. 在器件上电后读取控制寄存器的默认值、检查它是否为0x000003FF。

由于 C17 = READ_EN 位于寄存器中、
读取时、至少 C17需要为1
不是吗? 换句话说、您是否认为它不会变成0x000003FF?

此致、

DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DDDOOR,

    您能更具体一点吗?您能不能更具体地说明您要向 ADS8555发送哪些命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我写入的值如下。
    它是0x2601C3FF 或0x004303FF。

    在 TI 的工程师中、您是否在软件模式、串行接口下从 SDO 读取控制寄存器?

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将关闭此查询、因为已与 Sato-San 脱机通信。 谢谢。
    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dale

    非常感谢。

    此致、

    DDDOOR