This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7070EVM:tsw1400

Guru**** 2528940 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757082/afe7070evm-tsw1400

器件型号:AFE7070EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7071

Neeraj、您好!

感谢您的解决方案、很抱歉耽误您的回复。

我们尝试 了您建议的解决方案(通过加载您上传的文件)、 但很遗憾它无法正常工作。

问题 是、即使在上传 文件后、对应于"锁定"的 LED 仍然熄灭。

谢谢、此致

Chandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Chandan
    我已将这一最新问题通知 Neeraj。
    他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim
    您能不能再通知 neeraj。
    谢谢、此致、
    Chandan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandan、

    您能详细描述一下您的问题吗? 以便我可以帮助解决该问题。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2845.AFE_5F00_Project.pdfHiNeeraj、

    我们尝试 使用 TSW1400测试 AFE7071、这是我们按照用户指南(第7-8页)所述进行的。

    我们正在上传我们在尝试测试电路板时生成的报告。

    我们观察到的一件事是、我们在输出端获得的仅 LO 信号(射频输出)。

    另一件事是对应于 LOCK 的 LED 未亮起、这表示 PLL 未锁定。

    我们尝试上传您发送的文件、但结果相同。

    谢谢、此致  

    Chandan Choudhary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!
    我们正在等待您的回复。
    我们现在确实陷入了困境。
    谢谢、此致、
    Chandan Choudhary