This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:平坦度规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752001/adc12dj3200-flatness-specs

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

您好,团队

我的客户使用 ADC12DJ3200 EVM 和 TSW14J57EVM 测试平面度。

以下是设置:

输出数据速率为6.2G。

它们输入 20MHz 至500MHz 间距信号音调为20MHz 的信号、振幅为0dB、并使用光标捕获 FFT 振幅(如下所示)

但结果显示两点之间的最大值大于0.7dB、 请参阅 以下内容:

  

此规格是否合理?

或者是否有误测量?

请帮助评论!

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lacey

    EVM 上的振幅响应与频率的变化主要是由于平衡-非平衡变压器输出和 ADC 输入端口之间的反射造成的。

    该电路板上使用的平衡-非平衡变压器具有较差的输出回波损耗。 这与 ADC 的输入回波损耗相结合、会导致平衡-非平衡变压器输出和 ADC 输入之间的反射能量产生周期性增益响应和频率。

    您自己的设计中看到的变化量可以通过以下任何更改来减少:

    • 将平衡-非平衡变压器放置在尽可能靠近 ADC 输入的位置(这也会使纹波与频率之间的频率差在峰值或骤降之间更小)
    • 在平衡-非平衡变压器和 ADC 输入之间添加电阻衰减器
    • 选择具有改进的输出回波损耗的不同平衡-非平衡变压器

    信号发生器输出和 EVM 输入之间也可能存在一些反射。 在这种情况下、在 EVM 的输入端添加射频衰减器会有所帮助。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jim,
    非常感谢您的回复!
    因此、对于平坦度规格、客户的要求是在20MHz 至2800MHz 的20MHz 阶跃下为0.2至0.3dB。
    ADC12DJ3200能否满足此要求?
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jim,
    您还能帮助分享您在实验室中测试过的数据吗?
    因为客户很难如上所述对 EVM 进行更改。
    现在、客户需要平坦度数据来评估器件是否满足其要求。
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lacey
    我已向执行测量的团队索取数据。 我将在收到后立即在这里提供。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lacey

    这是在3个单位的输入频率高达4GHz 时获得的输入增益响应数据图。 负值是更多的衰减、正值是更少的衰减。 该器件包含一些峰值电路、用于增强3500MHz 以上的响应、因此该区域中的值会增加。

    此致、

    Jim B