This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:与 MMBO 连接的 ADS1278的 LabVIEW GUI 源代码。

Guru**** 2813475 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADS1278EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755814/ads1278-labview-gui-source-code-for-ads1278-interfaced-with-mmbo

器件型号:ADS1278

我目前正在研究一个项目、该项目需要将 EEG 与一个单独的系统相连接。 我不熟悉这个主题、因此我想知道我是否有任何方法可以通过 LabVIEW 库在程序中以类似的方式获取 EEG 数据。  您可以通过发送 LabVIEW GUI 源代码来帮助我吗? 此外、您能否向我提供一个代码示例  、该示例将通过 SPI 可靠地从 ADS1278接收数据。 该控制器可被视为 Arduino。 如果有任何帮助,将不胜感激。  

提前感谢、期待您的到来!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N高达、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 我们的一位团队成员将随 ADS1278EVM-PDK 一起使用的源文件一起发送、但我不确定这是否有助于您完成 EEG 项目。 请告诉我们有关使用 ADS1278进行 EEG 项目的更多信息、我们将了解是否有更适合您使用的器件。

    我还注意到、您在处理器论坛中发布了一个有关将"监听程序"加载到 MMB0的查询。 我需要指出的一点是、MMB0绝不会用作开发板。 电路板上有一个未组装的接头、可让您访问 JTAG 端口、这是您真正需要使用的端口、以便正确开发和部署您自己的代码。 否则、您可以使用引导加载程序、但如果代码中存在错误、您将会飞盲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N高达、

    我应该能够在星期一获得源文件。

    顺便说一下、您提到了 EEG。我假设您要求 ADS1278EVM-PDK 提供源文件。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N高达、

    我有源文件、可以将其发送到您的 myTI 电子邮件帐户(如果适合)。

    此致、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会很好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N高达、

    我有这些文件、但刚刚意识到他们需要密码才能打开。 完成后、我将发送到您的电子邮件。

    谢谢、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、N高达、

    我刚刚向您发送了源文件。

    谢谢、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 我很感激!