This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL3200EVM:ADC12DL3200EVM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757890/adc12dl3200evm-adc12dl3200evm

器件型号:ADC12DL3200EVM

我们希望通过 FMC 连接器将 ADC12DL3200EVM 板与 Xilinx VCU118评估套件连接起来。 ADC12DL3200EVM FMC 连接不与 Xilinx VCU118标准 FMC 连接对齐。 是否有翻译/适配卡可以实现此目的? 是否有任何解决方案可让我们将 ADC LVDS 信号传输到 Xilinx 电路板?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kirk
    我们目前没有适配器板来连接到标准 FMC 连接器。 这是我们正在考虑的问题、但尚未进行。
    另一种方法是使用使用使用 Xilinx Kintex UltraScale FPGA 的 TSW14DL3200进行开发工作。 这会令人感兴趣吗?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的快速响应! 是的、我们可以选择 TSW14DL3200。 我们可以获取 FPGA 的源代码吗?  

    谢谢、

    基尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Kirk

    与 ADC12DL3200EVM 配合使用的固件的源代码尚未完整记录且尚未提供。

    我们提供适用于一种 ADC 模式(DEMUX=1、DES=1)的参考设计固件。 该参考设计更适合与高速数据转换器专业版配合使用的批处理捕获固件的实际产品应用。

    参考设计源可从以下位置下载: e2e.ti.com/.../Setup_5F00_TSW14DL3200ADC12DL3200ReferenceDesign.zip

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    谢谢、这对我们非常有帮助!

    基尔克