This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700EVM:如何使用 TSW14J57EVM 数据采集卡获取多个数据

Guru**** 2926440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755335/adc12dj2700evm-how-to-get-many-data-using-tsw14j57evm-data-capture-card

器件型号:ADC12DJ2700EVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM

我 使用 ADC12DJ2700EVM 和 TSW14J57EVM 以  5.4GHz 的采样率捕获模拟数据。

我想获得65535以上的大量数据、但是数据采集卡的软件只提供65535的最大数据长度。

当我 将数据长度增加到65535以上时、会出现错误消息。

无法获取65535以上的大量数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hajun、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Hajun
    您拥有什么版本的 TSW14J57EVM?
    如果是修订版 E、则将发布高速数据转换器专业软件/固件的更新版本、以便进行更大的采集。
    此致、
    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路板中、"PCB REV B"被写入。 没关系吗?

    从哪里可以获得更新版本?

    我最近从您的网站下载了软件、 并更改了捕获长度。

    但是、我没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Hajun
    遗憾的是、我们不支持 TSW14J57EVM 修订版 B 板中更大的捕获深度。
    如果您从 TI 销售人员处获得此电路板、请联系他们、并请求将其更换为最新版本(修订版 E)。 如果您是从 TI.com 商店购买的电路板、则需要购买更新版本才能启用最新的固件功能。
    我们正在将更新后的高速数据转换器专业版固件/软件加载到 TI.com、但显然还没有发生这种情况。 请下周再次查看。 5.00或更高版本的软件应能提供您所需的功能。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 这是我的错。 我的电路板是最新版本(修订版 E)、但错误地写入了错误内容。

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待更新的 High-Speed​​Data Converter Pro 软件、但尚未上传到您的网站。
    
    软件何时上传? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在等待更新的高速数据转换器专业版软件、但尚未上传到您的网站。
    何时可以下载更新的 HSDC 专业版软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Hajun
    加载软件的更新版本存在一些延迟。
    很抱歉耽误你的时间。
    我将检查这种情况的预期发生时间并发布更新。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Hajun
    新版本的高速数据转换器专业版现已在正常下载位置提供。
    www.ti.com/.../dataconverterpro-sw
    请下载并安装新版本。 TSW14J57EVM 版本 E 将允许更大的捕获深度
    此致、
    Jim B