This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:有关 AFE4405电源定序的问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758830/afe4405-a-question-about-power-supply-sequencing-for-afe4405

器件型号:AFE4405

您好!

  我们的客户正在设计 AFE4405的原理图。 我们需要确认两个问题。

  三个电源的电源定序:TX_SUP、RX_SUP、IO_SUP

       如果我们必须根据数据表中的下图进行设计? 现在、在我们的设计中、将首先生成 IO_SUP、而不是其他两个电源、 这是否有风险?

  如果 我们 使 AFE4405处于 时钟的内部振荡器模式、  引脚 F1 (时钟)之间的电阻器 Rshunt 为 0Ω,Ω 是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、让我们将此讨论脱机。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Prabin、
    请给我提供您的电子邮件地址吗? 我的电子邮件是 Leo.xue@wtmec.com、让我们离线讨论一下。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    我已就此向您发送了一封邮件。

    此致、
    Prabin。