This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:输出改变为 AVdd 和 AVss 上升/下降

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756712/dac8760-output-alters-as-avdd-and-avss-ramps-up-down

器件型号:DAC8760

您好!

我在工业应用中使用 DAC8760。 VDD 由外部开关稳压器施加。 每当我斜升 AVdd 和 AVss 时、输出会在几十 ms 内变化几百 mV (无论输出是有效还是消隐)。 是否有任何方法可以避免这种行为?

Iout 和 Vout 用于同一引脚。

此致

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukas:

    您能否在上电期间提供输出和 AVdd/AVss 的示波器捕获? 数据表中描述的某些加电干扰是正常的、但我不希望它持续毫秒。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的快速回复。 毛刺脉冲显著超过数据表中注明的水平。 请找到答复后所附的请求范围截获。

    CH1 -外部24V 电源
    通道2 -输出
    CH3 - Vssa
    Ch4 - VDDA

    请注意、我将在12月20日至1月2日期间度假。

    通过提前切换 Vsa、我实现了以下断电:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukas:

    感谢您提供示波器捕获。

    数据表中指定了 Vout 上的毛刺脉冲与1k Ω 负载。 我怀疑这是由于加电期间输出浮动造成的。 如果您单独使用输出、则可以将负载电阻器连接到 Vout 以最大程度地减少干扰。 这会导致误差、因为您在电流输出模式下使用 Vout 和 Iout 连接在一起。 一种选择是添加一个与开关串联的负载电阻器、该开关在上电期间连接电阻器、但在运行期间断开。

    您是否使用外部 DVDD? 如果这是一个选项、您可以尝试在 AVDD/AVSS 之前加电 DVDD、以便为内部电路供电、从而减少干扰。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukas:

    是否有此问题的更新?

    谢谢、
    Garrett