This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588H:需要 ADS8588H 的 OPAMP 缓冲器

Guru**** 2925030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8588H, OPA365, OPA836, ADS8528, ADS8568, ADS8568EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759139/ads8588h-need-opamp-buffer-for-ads8588h

器件型号:ADS8588H
主题中讨论的其他器件: OPA365OPA836ADS8528ADS8568ADS868EVM-PDK

尊敬的 TI 专家:

我正在为 ADS8588H 寻找输入电压范围为+/- 10V 的合适 OPAMP 缓冲器。

有关 ADS8588H 的其他详细信息和要求、请参阅我已发布的以下主题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/p/725867/2691426?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ADS8588H#2691426

我从以下链接了解 ADC 运算放大器缓冲器的选择指南。

https://www.changpuak.ch/electronics/Choosing_OPAMP_to_drive_ADC.php

请建议使用具有更高 CMRR、更高带宽和+/-10V 工作范围的合适 OPAMP 缓冲器。

我找到了一些选项、如 OPA365、OPA836、TLO84等

但以上都不能满足我的要求、以满足+/-10 V 输入范围。

请按住我、找到所选 ADC - ADS8588H 的正确 OPAMP 缓冲器。

此致、

Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    您能不能再多讲一讲您尝试连接的传感器? ADS8588H 具有高阻抗输入网络、并不一定需要与您所参考的"选择 OPAMP 来驱动 ADC"文档中所述的相同驱动要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    祝您在2019年新年快乐。

    实际上、ADC ADS8588H 旨在用于电力电子应用(直流/直流转换器和直流/交流逆变器)。

    我们需要感应50kHz 至100kHz 的高频电流信号、从而消除共模噪声。

    我相信、借助具有高 CMRR 和更高带宽的运算放大器缓冲级、可以消除 CM 噪声。

    请通过 以下链接浏览电流传感器 P/N:LA100-P 的数据表。

    http://www.europowercomponents.com/media/uploads/la100-p.pdf

    请告诉我是否只能使用抗混叠 RC 滤波器来消除 ADC 输入端的噪声(或者)是否应该在 ADC I/p 处包含运算放大器缓冲器(电压跟随器)?

    此致、

    Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    正如 Tom 提到 的、ADS8588H 具有高阻抗输入网络、并且不一定需要与 Web 链接相同的驱动器要求。 输入信号频率为50kHz 至100kHz、高于 ADC 内部模拟滤波器的信号带宽24kHz (+/-10V 范围)、因此信号将衰减、数据采集将受到影响。 没有内部滤波器限制的 ADC 可根据采样率和其他要求用于您的应用。

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    感谢您的参与。

    如您所述、由于内部模拟滤波器的带宽有限、ADS8588H 存在限制。

    因此、我已经根据我的要求选择了 ADS8528。 请参阅数据表以了解相关信息。从第(42)页和第(43)页-

    我们清楚地提到了运算放大器级、滤波器与 ADC 输入的连接。 但是、由于需要测量高频信号、我仍然需要确认以下几点。

    实际上、我的转换器所需的开关频率为25kHz、作为起点。

    之后可能会增加到50kHz。我从数据表中了解 到- ADS8528具有48Mhz 带宽。

    为我的应用使用 ADS8528或 ADS8568时是否存在任何其他问题?

    请确认。

    此致、

    Ramesh P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    当使用放大器设计驱动 ADS8568的驱动器电路时、请按照 Precision Labs 中的设计过程选择合适 的放大器和外部无源组件、'5. 如下所示的网页链接中的 SAR ADC 输入驱动器设计:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

    此外、您还可以在制作自己的硬件之前获取 ADS8568EVM-PDK、用于使用合适的放大器和组件进行实验。

    谢谢。

    此致

    戴尔