This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:将基准电压调节至输入范围

Guru**** 2766495 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1259, REF6241, REF6250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759035/ads1259-adjust-reference-voltage-to-input-range

器件型号:ADS1259
主题中讨论的其他器件: REF6241REF6250

我需要将差分信号数字化+-3.6V。为了获得更高精度、VREF 必须接近3.6V。我的基准电压为2.50V。实现这一点的最佳方法是什么? 使用运算放大器获取基准电压、使用运算放大器抑制信号或使用具有更大电压源的基准、然后抑制信号?
第二个问题。 我可以将一个电源和基准电压源用于多个(3-6) ADC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    您能为我们提供有关输入信号的更多信息吗? 它是双极+/-3.6V 信号还是存在一些直流偏置? ADS1259的最大 AVSS 为-2.8V、因此如果您的信号是真正双极的、则需要进行一些电平转换、并且在该点衰减信号可能更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我的传感器具有电势输出、正输出和负输出。 接地与正或负输出之间始终为非负电压、正输出和负输出电压之间的电压范围为-3.6至+3.6 (并且不是周期性交流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    ADS1259可测量高达+/- Vref 的差分电压。 因此、您的基准电压需要至少为3.6V、但我认为使用更大的基准没有问题、例如5V。

    我建议使用低噪声基准、例如 REF6241或 REF6250。 这些基准具有缓冲输出、更适合驱动多个 ADC 基准输入。 使用 REF6241的一个好处是您可以为 ADC 和基准 IC 使用相同的5V 电源。

    如果有选择、我不建议增加基准电压。 在电路中添加放大器会增加额外的噪声和误差(例如失调电压、增益和漂移误差)。 此外、由于这是一个热噪声大于 ADC LSB 大小的24位 ADC、因此使用较小的基准电压(1LSB、5V 基准电压低于本底噪声、 因此、使 LSB 更小只会增加不稳定位的数量)

    也就是说、ADS1259的输入是无缓冲的、因此如果您的信号没有缓冲、则需要在 ADS1259的输入端添加一个放大器、 在这种情况下、将输入信号增益到与基准电压相同的振幅可能是合理的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您提供完整准确的答案。 这对我的项目实施大有帮助、尤其是在需要经验而不是规格数据知识的领域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴能提供帮助! 如果您有任何其他问题、请告知我们。