This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在选择倍增 DAC 方面需要帮助(我认为)

Guru**** 2784945 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758793/need-help-picking-a-multiplying-dac-i-think

主题中讨论的其他器件:DAC8811TINA-TI

您好!

我要设计一个奇怪的产品、我认为它从倍增 DAC 开始。

我得到的直流输入电压范围为+5至+10V。 当输入为+10V 时、我必须输出一个可编程电压、该电压范围可从-60mV 到+60mV、该电压可根据直流输入电压进行调节。 换言之、如果直流信号漂移有点小、我的调节需要随之漂移、如果它降至5V、则输出将是10V 时的一半。 写入 DAC 的代码值设置输出电压。

我需要输出分辨率约为1uV。 输出变化率可能非常慢、例如1Hz 更新速率。

我的想法是在进入 DAC 之前降低输入、否则、我将浪费大量的范围。

您能给我指一个开始查看的方向吗? 是否有可与此类小输入电压相乘的 DAC?

谢谢、

劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lloyd、

    您能否说明+/-60mV 范围是静态的? 例如、Vout (10V)是否= 60mV 且 Vout (5V)=-60mV? 如果是、有什么因素阻碍了您通过几个放大器将输入缩放到输出范围来解决此应用?

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    很抱歉不清楚。 当我说"写入 DAC 的代码值设置输出电压"时、我的意思是:当输入电压为10VDC 时、我需要能够对 DAC 进行编程、以生成介于-60mV 和+60mV 之间的任何电压。 当输入电压为+5VDC 时、我需要能够对 DAC 进行编程、以生成-30mV 至+30mV 之间的任何电压。 在+10V 至+5V 输入电压范围内、输出需要进行调节、以便在+7.5V 输入时、我的可能输出范围为+/-45mV。 输出电压需要是输入电压的可编程部分。

    谢谢、

    劳埃德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lloyd、

    我推荐 DAC8811 -一种16位 MDAC。  您可以使用两个外部放大器将输出缩放到所需的范围。  我附加了一个 TINA-TI 仿真来显示该行为。  遗憾的是、我们没有 MDAC 模型、因此我创建了一个由分立式电阻器和开关构成的功能模型。  基本上、您的5-10V 输入用作基准。  MDAC 和第一个放大器将输出转换为-5V-10V 至0V、具体取决于基准值。  第二级使用基准来创建一个偏移、以将输出范围居中在0V 左右、并将输出缩放到60mVpp 至120mVpp (假设 DAC 输出为满量程/零量程)。  我认为这将实现您的目标。  此外、请注意、基准上将有一些电流需求、因此您可能需要对其进行缓冲。  如果这是您的应用的要求、您还可以在基准输入上添加噪声滤波。

    谢谢、

    Paul

    e2e.ti.com/.../MDAC-Rescale-e2e.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、
    非常感谢、感谢您的帮助。
    劳埃德