This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 两个具有多路复用器的 ADS1292R

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, TMUX1574, ENERGIA, ADS1294R, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754913/two-ads1292r-with-multiplexer

主题中讨论的其他器件:ADS1292RTMUX1574ENERGIAADS1294RADS1298

同时处理两个 ads1292r 的任何人、请帮助我将其操作到多路复用器上。我的所有电气特性都与我的多路复用器相匹配、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanamandra、  

    我不确定您要问什么。  您是否希望将一个源复用到两个不同的模拟前端?  您是否在寻找有关 TMUX1574等外部多路复用器选择和外部多路复用器的帮助?   

    您是否有一个图表需要帮助?  

    谢谢、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanamandra、

    您是否需要任何其他帮助? 我将关闭这个线程、因为我们没有听到您的声音。 您可以通过响应此主题或创建新主题来重新打开它。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将16 通道模拟 多路复用器与具有单板的 ads1292r 结合使用、我可以通过更改选择线获取多导联 ECG。

    毫无疑问、msp432r 和 ads1292r 可在 Energia 中工作、我已经实现了、但我没有获得 ECG 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanamandra、

    请提供显示您正在执行的操作的原理图和/或图。

    您可以使用 ADS1292R 前面的多路复用器来读取多个模拟输入、但我不建议使用此方法、因为切换多路复位器后、由于器件内的数字滤波器复位、会有4次转换的延迟。 这意味着您无法读取真正的12导联 ECG 读数、因为不 会同时读取所有导联的数据。

    对于12导联 ECG、我建议同时使用 ADS1294R 和 ADS1298。 此主题可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../665600