This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:数字接口说明和图上的数据表不匹配

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757333/amc1303m2520-datasheet-mismatch-on-digital-interface-decription-and-diagram

器件型号:AMC1303M2520
主题中讨论的其他器件: AMC1303M0510

您好!  

我使用的是 AMC1303M2520、当我阅读有关说明和图的数据表时。

8.4.1 失效防护输出中、描述显示"在两种情况下、稳态逻辑1在 DOUT 输出端发生、并且在超过共模输入电压或缺少 AVDD 后延迟两个时钟周期。" 但在"图48中。 AMC1303的失效防护输出"、显示过压后的4个周期。

那么、我是否可以知道哪一个是正确的?

2.我想与您确认、这是否意味着16位可以代表正常回读值的0x1到0xFFFE。 如果16位全部为0x0000和0xFFFF 表示异常或错误(1.AVDD 异常、2. 过压错误)。

3.是否将继续生成 clk 和数据? 接收器端如何确定起始位或无起始位概念。 仅当抵消持续256个周期时?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li Xiang、

    与 AMC1303M2520数据表中的图表相比、文本中的明显不匹配分辨率会得到一个分辨率。 没有与这些器件关联的"开始或停止"位、它只是一个连续的数据流。 如果缺少 AVDD 电源、则输出数据行为如图2所示。 DOUT 将为常数1、在256个时钟周期后、输出时钟也将变为静态1状态。 在超过共模电压的情况下也会出现同样的行为。 在达到满量程输入的情况下、时钟将继续运行、但输出将每127个 CLKOUT 周期脉冲一次高电平(当达到 FS-时)或低电平脉冲(当达到 FS+时)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick、

    感谢您的回复。 并等待延迟周期2或4的更新。

    此外、AVDD 误差和 Vin >= Vcmov 均为输出0xFFFF。 因此、无法确定哪个误差、对吧?

    如果有、请告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li Xiang、

    是的、正确、缺少 AVDD 并超过 VCM 电压都会产生相同的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hendrick、

    感谢您的回复和解释。

    请帮助跟进循环问题、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    一旦我获得数字设计团队的确认、我将告诉您它是2个还是4个时钟周期。