This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:TSW14J57EVM+ADC12DJ3200/ADC08DJ3200

Guru**** 2946340 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC08DJ3200, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758257/compiler-tsw14j57evm-adc12dj3200-adc08dj3200

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200、 ADC08DJ3200、 TSW14J57EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

我想知道它是否能够通过其 USB 3.0接口以6.4GSPS 采样率实时地将数据写入硬盘。 (__LW_AT__TSW14J57EVM+ADC12DJ3200/ADC08DJ3200)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    广新

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广新

    无法实现6.4Gsps。 实际的最大 USB3.0吞吐量仅为2.7Gbps、无需任何后处理即可将数据传输到 PC RAM。 写入硬盘驱动器和任何特定于通道的数据后处理都将增加额外的开销。

     

    您 可以尝试利用电路板上的整个 DDR 存储器来获得巨大的实时捕获、然后以非实时方式将存储器传输到 PC。

    此致、

    Jim