This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:AFE4400诊断

Guru**** 2924900 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758008/afe4400-afe4400-diagnostic

器件型号:AFE4400

如何 对 afe4400执行自动诊断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    通过设置"DIAG_EN"位来启用诊断模式。 当该位置位时、诊断序列开始。
    序列结束时、所有故障状态都存储在 DIAG:DIAGNOSTICS 标志中
    寄存器。 之后、DIAG_EN 寄存器位会自动清零。
    请注意、诊断完成后、诊断使能位自动复位
    (16ms)。 在诊断模式期间、由于切换、ADC 数据无效
    诊断开关。

    因此、基本上设置 DIA_EN 位并在16ms 后读取输出标志。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第8.4.2节。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    我已经浏览过数据表并了解了诊断序列。

    从客户的角度来看、器件必须自行检测探头故障。

    我想要的是、在什么情况下、应该启动/启用诊断序列。

    目前、我已经执行了以下序列、

    1) 如果10秒钟内手指不存在,则启动诊断程序

    2) 如果有手指,复位诊断计数器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    通常、用户查看数据、如果在特定时间内未获得 PPD 信号、则会启用诊断以查找故障。
    您的实施对我来说看起来很好。

    此致、
    Prabin