This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:正弦波环境噪声

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758509/afe4490spo2evm-sinewave-ambient-noise

器件型号:AFE4490SPO2EVM

全部交易、

我测量了 PPG 信号、但它们倾向于遵循正弦波。 我使用了100Hz 的 PRF 和1.76mA 的电流。 我想知道 信号漂移的原因。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yee、

    由于正弦波即使在环境阶段也存在、因此我坚信这是由环境光造成的。 我建议尝试正确覆盖传感器以阻止环境光、或者通过 HPF 将其传递到 MCU 中以将其移除。

    此致、
    Prabin