This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:Windows 10企业版的 DAC3XJ8XEVM 安装问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/757604/dac38j82evm-dac3xj8xevm-installation-issue-with-windows-10-enterprise-version

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J84

DAC3XJ8XEVM 软件安装正常。

但是在打开应用程序时、大量 LabVIEW 前面板模块缺失错误弹出。

USB 连接失败。

 已安装:DAC38J84 GUI 版本2.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jagadeesh
    您使用的是哪个版本的 MS Windows?
    您能否捕获您看到的错误消息的屏幕截图?
    您可以通过单击"插入代码、附加文件等..."将屏幕截图文件附加到您的响应 响应窗口右侧下方的链接。 这将为响应窗口提供其他格式和其他选项。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    MS Windows 10 Enterprise LTSC (2018)。

    请查找此回复随附的副本错误消息屏幕截图。

    谢谢

    Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadeesh、

    是的、Windows 10可能不支持该 GUI、因为该 GUI 使用与 Windows 10不兼容的 LabVIEW 2010运行时引擎。 (即 NI 不保证 Windows 10 PC 中 LabVIEW 2010运行时引擎的功能)

     

    但是、当我们尝试在 Windows 10 PC 中安装 GUI 时、我们能够运行 GUI 而不会出现任何问题。 因此、这似乎是特定于 PC 的问题。 软件可能未正确安装。

     

    您能否尝试以下操作:

          1.卸载 LabVIEW 2010运行时引擎和 DAC3XJ8XEVM GUI。

    2.      从以下链接安装 LabVIEW 2010运行时引擎: http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2010-sp1/2292/en/

    3.      安装并运行 DAC3XJ8XEVM GUI。

     

    此致、

    Jim