This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:关于 DAC900的配置

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758135/dac900-about-the-configuration-of-dac900

器件型号:DAC900

您好、TI 专家、

我想知道 DAC900的 VA (模拟电源)和 VD (数字电源)是否都可以+3.3V? 我有这个问题、因为 DAC900的数据表显示其 VA 和 VD 的典型值均为+5V。

此外、DAC900的引脚25是否可以连接到数字接地?

我有两个这样的问题、只是因为我想构建一个 PCB、采用适合 TI DAC900和 ADI AD9740的 TSSOP-28封装。 我有第三个问题、如果我以150MHz 的时钟速率馈入 DAC900、以200MHz 的频率馈入 AD9740、这是否正常。 此处提供了 AD9740的链接、 www.analogue.com/.../AD9740.pdf

此致

亚涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Yusuf
    我要稍等。

    此致
    亚涛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚涛

    您可以为两个电源使用+3.3V 电压。 您可以将引脚25连接到 GND、但建议根据 数据表将其保持未连接状态。 您可以将器件计时为150MHz。 不确定您在上一个问题中询问的内容。  对于时钟源、AD9740在数据表中是否显示了有关 LeCroy 脉冲发生器的信息? 如果是、我在使用它时不会遇到问题。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    谢谢!
    实际上、我的最后一个问题是 AD9740是否可以使用200MHz 时钟供电?

    此致
    亚涛