This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04EVM:Δ-Σ ADC 评估软件未连接到 EVM

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758800/ads122c04evm-delta-sigma-adc-evaluation-software-does-not-connect-to-evm

器件型号:ADS122C04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122C04

我们已经为 ADS122C04 (ADS122C04-dvcpkg)安装了 Δ-Σ ADC 评估软件和器件包。  这些是使用 Windows 10上的管理员权限安装的。  软件无法与 EVM 连接。  我们看到的两个潜在问题是:

1. Windows 设备管理器指示没有与 EVM 相关的驱动程序。  下图显示了 EVM 的设备管理器条目。

2. EVM 上开关 S2的用途是什么?  关闭此开关是否会导致 EVM 出现问题?

请注意、软件启动时、我们看不到任何选择 EVM 的方法。  这就是显示的内容:

左下角的文本更改为"未连接硬件。  就绪..." 几秒钟后。

EVM 通过主板上的 USB 端口使用提供的 USB 电缆连接到计算机。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    欢迎来到 E2E 论坛! 此软件的开发已在 Win7上完成。 我有一个 Win10包装箱、最初我在安装软件时自动安装驱动程序时遇到了一些问题。 这可能与安装软件时具有管理员权限有关。

    首先尝试通过转至 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\DSEvalSW\Drivers\Installers 文件夹来安装驱动程序、然后运行 BulkUsb_driver_install_x64-v1.0.0.msi 驱动程序安装程序。 此驱动程序安装程序包含带批量签名的驱动程序。 安装程序应自动将正确的信息加载到 PC 的驱动程序存储中。

    作为备份措施,Drivers 文件夹中的一个文件夹级别是 INF 文件。 您还可以尝试手动安装驱动程序。 要安装的 INF 文件是 usb_dev_bulk.inf、可以从设备管理器中的属性框进行安装。

    安装驱动程序后、设备管理器应显示在将电缆连接到 USB 时已为通用大容量设备安装了正确的驱动程序。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    您的第一个建议解决了我们的问题。  驱动程序现已安装并正常运行。  下面是我们在控制面板中查看器件时看到的内容:

    我们现在能够与 EVM 进行交互。

    感谢您的及时帮助。

     John