This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/759003/dac38rf82-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82

DEA 成员、我对 DAC38RF82上可用的时钟输出信号有疑问。  

请看这里的图表、然后这里是我的问题、

我想了解如何访问 DAC

~ 9GHz 时钟信号、用于 TX 和 RX 链的其他位置。

是否有任何方法可以避免 DAC 时钟输出上的/3最小值?

我仍然需要以~3GSPS 的速率运行 ADC、并且需要 DAC 以运行

~9GHz,我还能做什么其他可能的安排来获得它?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我已就您的问题通知 DAC38RFxx 专家。
    他很快会作出更详细的回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    如果 您以9GHz 的频率运行 DAC 内部 PLL、则可以使用3分频为 CLKTX 输出生成3GHz。   您 从 LMK 发送的 DAC 时钟输入频率是多少?  您计划将哪些 LMF 设置用于 DAC? 您的内插因子是什么? 您使用的是 IQ 数据还是真实数据? 每个 DAC 有多少 DUC? 在根据 LMK 提供的 DAC 时钟频率确定是否可以执行此操作时、所有这些都将发挥作用。

    此致、

    Jim