This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TSC2046E:Linux 源代码

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758346/linux-tsc2046e-linux-souce-code

器件型号:TSC2046E

工具/软件:Linux

您好!

我正在寻找 TSC2046E 的 Linux 源代码。

以下源代码是否已通过 TI 验证?  

Linux 源代码:drivers/input/touchone/ads7846.c (v4.19.11)- Bootlin

lxr.free-electrons.com
elixir 交叉参考发生器

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您共享的源代码尚未经过 TI 验证。
    不过、开始使用此资源可能会大有帮助、但我们不会维护其他提供商提供的任何示例代码

    此致
    Cynthia