This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7836:关于 AMC7836

Guru**** 2543960 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756242/amc7836-about-amc7836

器件型号:AMC7836

尊敬的支持团队:

对于 AMC7836、如果 发生以下情况、则将 SPI 连接到 FPGA:

1) 1)如果 IOVDD = 0V 且 AVEE\AVSS_B/C/D 悬空、可能的后果是什么? 例如损坏?  DAC 输出电压初始值是否异常?

2) 如果最初7836具有正常电源、但在运行期间、电源异常(即 IOVdd=0、并且连接到-08V 的 DVDD、AVDD、AVCC_AB、AVCC_CD 和 AVEE\AVSS_B/C/D 悬空)、DAC 输出在正常情况下是否会保持原始值?  

3)由于连接到 FPGA、它们有时会发现信号重新填充(即 FPGA 将 SPI 信号驱动为高电平)、 客户键入增大串行电阻以减小电流、 为避免损坏7836、应提供多大的电流?

太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    很抱歉本主题出现延迟。 Paul 今天应该能够为您提供最新信息。 否则、我将在今晚再次办理登机手续。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    如果 VSS 电源悬空且器件复位、则可以在 DAC 输出上获得较小的负偏移。  流出 DAC 引脚的任何电流都将激活 ESD 单元、因此您可以预期输出电压大约为-0.7V。

    2.如果电源崩溃、器件将复位、并且应处于钳位模式、此时输出遵循 VSS。  由于 VSS 现在处于浮动状态、因此您可以预期输出电压大约为-0.7V。

    在本例中、我认为您是指在建立 IOVDD 之前、SPI 线路驱动 IO 引脚? 如果是这种情况、那么一些串联电阻、可能是100欧姆有助于限制电流。 如果可能、IOVDD 和 FPGA 电源应相同、这将有助于防止这种情况的发生。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的支持!

    我可能需要添加有关问题的更多说明、以便与您进行双重检查:

    情形1:当 IOVDD 没有电源(即 IOVDD=0)、 并且最初连接到-8V 的 AVEE/AVSS_B/C/D 悬空、 但 DVDD、AVDD 和 AVCC_AB、AVCC_CD 都具有正常电源时、有两种情况:

    1) 1)客户返修卡在通电时可能存在上述问题、 对7836的可靠性有何影响?  以及 DAC 输出电压如何?(它们恐怕存在高异常电压输出、这可能会灼伤其他芯片)

    2)所有电源最初都是正常的、但由于某种原因、可能会出现上述电源问题、对7836的可靠性有何影响、DAC 输出电压如何?(担心存在高异常电压输出、可能会灼伤其他芯片)

    场景2: IOVdd 没有电源(即 IOVDD=0),但 AVEE/AVSS_B/C/D 连接到 GND,而 DVDD、AVDD、AVCC_AB&AVCC_CD 提供正常电压, 仍有两种情况:  

    1) 1)客户返修卡在通电时可能存在上述问题、 对7836的可靠性有何影响?  以及 DAC 输出电压如何?(它们恐怕存在高异常电压输出、这可能会灼伤其他芯片)

    2)所有电源最初都是正常的、但由于某种原因、可能会出现上述电源问题、对7836的可靠性有何影响、DAC 输出电压如何?(担心存在高异常电压输出、可能会灼伤其他芯片)

    太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    情形1:请务必注意、如果断开任何电源、则具有的部件处于钳位模式、其中 DAC 输出电阻连接到 VSS。
    1) 1) VSS 的最大电势可能是当它浮动约为+.7V 时、即激活 ESD 保护二极管时、但为了实现这一点、DAC 将需要灌入电流、我认为这不太可能。 输出肯定不能提供任何电流、因为钳位电阻器仅连接到 VSS。

    2) 2)这不会改变。

    场景2:
    1) 1)在这种情况下、器件仍处于钳位模式、通过一个电阻器将 DAC 输出端连接到 VSS、在本例中则连接到接地端。 如果 DAC 输出上的负载消耗电流、输出将变为负值、低至-0.7V、就像 ESD 单元打开时一样。 如果是灌电流、则输出为正。

    2) 2)这不会改变任何东西、输出将使用钳位电阻跟踪 VSS。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复! 总之、您的意思是:

    1.对于上述所有情况、AMC7836不会损坏。

    2.对于上述所有情况、AMC7836不会生成非常大的信号。

    对吧? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 请参阅产品数据表中的图32-35以了解行为图、不同之处在于这些电源不是真正浮动的、因此它们没有0.7V 的偏移。