This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5807EVM:两个 TSW1250EVM 电路板同步、并在外部触发条件下将数据连续保存到 PC

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5807EVM, AFE5807, AFE5818EVM, AFE5805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736306/afe5807evm-two-tsw1250evm-board-synchronization-and-data-continuous-saving-to-pc-under-external-trigger

器件型号:AFE5807EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5807AFE5818EVMTSW1400EVMAFE5805

您好!

     目前、我使用 AFE5807EVM+TSW1250EVM 测试 ADC 从超声波输入捕获数据。 我对同步有疑问。 例如 、我想使用16通道超声波输入、即我需要使用两个 AFE5807EVM+TSW1250EVM、我知道我可以向两个 TSW1250EVM 的外部触发端口输入一个触发器来使其同步。 但从 TSW1250EVM 将数据保存到 PC 时会出现问题。 目前、当我使用 TI 提供的软件时、我需要单击一个按钮以在外部触发模式下保存一次。 这绝对不是我的需要。 触发时、我需要一直保存。 我最好使用 LabVIEW 源代码、而不是只执行软件来了解 PC 向 FPGA 发出的命令。 我们是否有源代码或是否有一些解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    你过得怎么样?

    请查看 TI 网站上的当前 AFE5807评估模块、如下所示:

    对于评估板、现在 AFE5807EVM 是直接连接的

    连接到 TSW1400 EVM。

    此处 不再使用和 支持 TSW1250。

    请查看以下网站说明:


    感谢您使用 AFE5807 EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请链接至以下内容:
    www.ti.com/.../AFE5807EVM
    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解这些...但 TSW1400太贵了。 TSW1405EVM 是否与 AFE5807EVM 兼容? 谢谢、64KB 缓冲区对我来说是可以的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    你过得怎么样?
    根据我们的系统工程师、他说(TSW1405EVM)可以。 仅12位。
    需要调整 MSB/LSB、2的/偏移模式。

    但他还提到、TSW1405EVM 没有触发功能。
    (它只允许您捕获数据。)
    有关运行16个通道的问题、
    他建议您可以使用两个器件设计一个电路板
    (例如、在同一电路板上设计了两个 AFE5807芯片)
    或者、请使用 AFE5818EVM、它可以覆盖16个通道
    然后所有16个通道数据将同步在一起。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供这些信息。 除了 TSW1400EVM、您还能推荐任何其他与 AFE5807EVM 兼容且可由外部触发的采集卡、而且价格不像 TSW1400EVM 那么昂贵。 非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    你过得怎么样?
    除了使用 TSW1400EVM 运行 AFE5807EVM、
    我们只能使用 TSW1405EVM 来支持我们组中的 AFE5807EVM。
    但是、TSW1405EVM 的尺寸很小
    但它不提供触发功能。
    抱歉、请告知您带来的不便。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

          我已经购买了 TSW1495EVM 并从 TI 网站下载了该软件。 但是、当我连接 AFE5807EVM 时、我无法在 FPGA 软件中找到该模型、只能找到 AFE5805。 可能的原因是什么? 谢谢

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    你过得怎么样?
    能否确保您刚刚收到 TSW1495EVM?

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、它是 TSW1405 EVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    你过得怎么样?
    还可以! 没问题。
    我将告知我们的团队
    并很快向您提供更多信息。

    谢谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Chen、我认为 AFE5807EVM+ TSW1405EVM 没问题、只是网站上的 FPGA 软件未更新、找不到 AFE5807EVM。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    你过得怎么样?

    这是一个存储的新 AFE5807_12x.ini 文件

    附加文件。

    保存 此附加的.ini 文件后、请 在 PC 的目录下复制此文件

    (用于与 TSW1405 EVM 数据采集卡搭配使用的 AFE5807器件):

    请注意:此.ini 文件仅适用于以下寄存器模式:

    MSB 优先模式、12x 位模式、偏移二进制模式

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\1405 Details\ADC 文件

    e2e.ti.com/.../AFE5807_5F00_12x.ini

    请尝试一下。

    如有任何问题、请告诉我。

    感谢您使用 AFE5807EVM 和 TSW1405 EVM。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 陈、这会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    正如您所说的那样、我已经完成了。 但是、看起来 FPGA 板不工作。 在我将 AFE5807EVM 连接到 TSW1250EVM 之前、输入信号为2MHz 正弦波。 我可以得到大约70dB 的 SNR、这与 AFE5807数据表一致。
    但是、我使用 AFE5807EVM+ TSW1405EVM、仍然输入2MHz 正弦波。 我几乎找不到单音 FFT 模式下的信号。 我不确定 FPGA 是否工作正常、或者您发送给我的驱动器是否不正确。 我已将 AFE5807EVM 设置为 MSB 第一模式、12位模式、偏移二进制模式。 非常奇怪…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    你过得怎么样?
    如何在 AFE5807 GUI 上尝试以下设置:
    请设置 AFE5807 GUI:12x、偏移二进制、LSB_FIRST

    希望这次能有所帮助!
    感谢您告知我们!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、很快就会测试并告知您!谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LSB 起作用!! 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    感谢您让我们了解它的工作原理!
    祝你度过美好的一天!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

        我对 TSW1405 EVM 还有另一个问题。 我刚才检查了它的电路原理图。 我很好奇、在 USB 器件中、我们使用了这个称为 FT2232H 的芯片。 为什么我们使用 ADBUS0-3的4个 USB 输出和 CDBUS0-3的另外4个 USB 输出? 为什么一半来自一个 USB 、一半来自另一个 USB (该芯片具有两个 USB)? 谢谢!

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    另一个紧急问题。 如果我购买了2套 AFE5807EVM+TSW1405EVM 并想使用高速数据转换器专业软件来采集经皮有损、我可以在一台计算机中同时打开2个软件吗?如果没有、我是否有其他解决方案? 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    你过得怎么样?

    据我所知、未设计 AFE5807EVM + TSW1405EVM

    用于采集多个 AFE5807器件应用的数据。

    我将联系我们的团队工程师、然后

    从 他们那里获得答案、并查看他们是否有其他解决方案。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈。 请告诉我。 因为我要从8个以上的通道、甚至16个以上的通道收集数据。 我需要更多的 AFE5807EVM+TSW1405EVM 集。 即使 TI 提供的软件在一台计算机上无法打开多个软件、我也可以进行一些 FPGA 编程。 我们是否提供 FPGA 的源代码或高速数据转换器软件的 LabiView 源代码。 我将购买大约9个 AFE5807EVM+TSW14O5EVM、我需要进行开发、而不是只需点击软件上的一些按钮即可。 我认为大多数用户并不局限于这种简单的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    你过得怎么样?
    对于您之前的问题、
    使用 FT2232H 可将 PC 发送(或接收)到 FPGA (或将 FPGA 发送到 PC)。

    ADBUSx (USB0~USB3)的一个4个 USB 总线引脚用于 FPGA 的固件:
    例如
    USB0=TCK
    USB1=TD1
    USB2=TD0
    USB3=TMS

    CDBUSx 的另外4个 USB 引脚(USB4~USB7)用于 FPGA 的 ADC 数据。

    有两个4个 USB 引脚用于不同的用途、
    因此它们不共享同一个 USB 总线。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、
    你过得怎么样?
    对于您的最新问题、
    我们仅使用1组 AFE5807EVM+TSW1405EVM 来评估 AFE5807器件。
    要使用2组 AFE5807EVM+TSW1405EVM、并希望使用 HSDC Pro 同时捕获
    从我们的角度来看是不好的。
    我们建议您在自己的 FPGA 上构建一个新的测试板(用于许多 AFE5807器件协同工作)。
    很抱歉 EVM 板的限制。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Chen、

    那么、您能否向我发送 HSDC ( 基于 LabVIEW)源代码或 FPGA 代码、以便我可以自行开发??? 谢谢!

    最好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使是部分代码也很好、例如 FPGA 和 PC 之间的通信方式、只需使用 NI-VISA 部件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    你过得怎么样?

    感谢您使用 AFE5807EVM。

    请向我们提供

    您的电子邮件地址?

    再次感谢你。

    祝你度过美好的一天!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的!

    我的电子邮件地址:guangyang@wustl.edu

    非常感谢!

    感恩节快乐 !!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    你过得怎么样?

    很抱歉耽误你的时间。

    请看一下、看看它是否正常。

    谢谢、此致、

    Chene2e.ti.com/.../7215.TSW1405-EVM-Firmware.zip