This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:如何实现单个 HSDC PRO 软件控制两个 TSW14J56EVM 软件

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82EVM, ADC12J4000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758819/tsw14j56evm-how-to-achieve-that-one-hsdc-pro-software-control-two-tsw14j56evm-softwares

器件型号:TSW14J56EVM

您好!

现在、我有四个板、一个 ADC12J4000EVM、一个 DAC38j82EVM 和两个 TSW14J56EVM。 一个 TSW14J56EVM 与 ADC12J4000EVM 相连。我们将其称为 TSW1。 另一个连接到 DAC38J82EVM。 我们将其称为 TSW2。 它们形成一个完整的系统、来自 DAC 的信号是 ADC 的输入。 现在 、我想使用一个 HSDC PRO 软件来控制 TSW2为 DAC38J82EVM 提供输入、然后控制 TSW1从 ADC12J4000EVM 收集输出数据。 HSDC PRO 软件在整个过程中无需关闭。下图显示了该过程。 那么、有什么解决方案可以实现它呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Peng

    当前版本的 HSDC 专业版软件无法同时连接到两个 TSW 板。
    有2种可能的方法可以同时运行两个 TSW 板。

    选项1 (这是最可靠的方法)
    使用两台 PC。
    PC1连接到 TSW1和 ADC12J4000EVM。
    PC2连接到 TSW2和 DAC38J82EVM。

    选项2 (值得尝试、但并不总是有效)
    使用一台 PC。
    将位于"c:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro"的现有 HSDC Pro 安装文件夹重命名为新文件夹名称、如"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro 2"
    然后将另一个 HSDC Pro 副本安装到默认位置。
    应该可以启动两个版本的 HSDC Pro (两个 HSDC Pro 桌面书签需要指向两个不同的位置)。
    然后、从 HSDC Pro 的每个实例中、您可以使用序列号信息选择所需的 TSW 板。

    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢