This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:WaveVision 5在外部时钟模式下不捕获 ADC12D1800RFRB 的输出频谱

Guru**** 1587505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758659/adc12d1800rf-wavevision-5-does-not-capture-output-spectrum-of-adc12d1800rfrb-on-external-clock-mode

器件型号:ADC12D1800RF

您好!  

WaveVision 5不会在外部时钟模式下捕获 ADC12D1800RFRB 的输出频谱。

软件显示采样率为0.064MHz。

我在2017年5月使用外部时钟测量了电路板、并成功实现了频谱。

我检查了 R180是否连接到电路板上的 A、并在 WaveVision 5上选择了"External Clock"。

电路板上的 LED 指示灯亮起如下:  

DCLK_LOCKED        关闭
超范围_Q-CH       关闭
触发器布防       关闭
ADC_POWER       开启
ADC_CALIBRATION 关闭        
超范围 I 通道       关闭
FPGA_OPERATON    
ECM_ENABLED       亮起
RCOUT1/2_ENABLED   关闭

另一方面、我得到了具有内部时钟的输出频谱。  

如果您能告诉我如何在外部模式下捕获输出频谱、我将不胜感激。

提前感谢您。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    连接到外部时钟输入的信号发生器的频率和输出功率是多少?
    是否可以尝试将发生器设置为1800MHz 和+6dBm 输出功率并再次检查设置?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takao、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的评论。

    >连接到外部时钟输入的信号发生器的频率和输出功率是多少?

    频率:300MHz、功率:+0dBm

    我将使用逻辑分析仪(Keysight 16902B+16950B)来测量 ADC、该分析仪可获得300Mb/s 的数据(最大、全通道)。

    >是否可以尝试将发生器设置为1800MHz 和+6dBm 输出功率并再次检查设置?

    WaveVision 5已成功捕获输出频谱!

    我不知道软件可以实现的最小频谱。

    谢谢你。

    此致、

    高原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    真是个好消息。
    FPGA 固件能够捕获时钟频率范围有限的数据。
    它可能在1800MHz 至大约500MHz 的范围内工作。 此 FPGA 固件不支持低于500MHz 的时钟频率。
    此致、
    Jim B