This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:无法在同一台计算机上同时打开配置和两个软件

Guru**** 1810440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000, DAC38J82EVM, ADC12J4000EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758033/adc12j4000evm-configuration-and-two-softwares-cannot-be-opened-at-the-same-time-on-the-same-computer

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12J4000DAC38J82EVM

您好!

我有两个问题、

1、软件 DAC3XJ8X GUI 和 ADC12J4000 GUI A 不能在同一台计算机上同时运行。 因此、我想知道是否有解决此问题的解决方案。

2 μ A 当我、,DAC38J82EVM 或 ADC12J4000时、我必须在下次打开时重新配置它们。如果有一些解决方案可以同时配置它们、并且我在打开它们时不必进行配置         每次都是如此。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peng、

    我已将您的问题转发给设备专家。 他们应该很快就会与您在一起。

    谢谢

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此错误是由这些 GUI 中的小错误导致的。
    您可以通过导航至以下文件夹来解决该问题:
    C:\ProgramData\Texas Instruments\ADC12J4000EVM GUI A
    然后编辑以下文件:ADC12J4000EVM GUI A.ini
    以下是原始文件的内容:

    秘书长的报告
    [ADC12J4000EVM GUI A]
    GUI 应用程序="ADC12J4000EVM GUI A.exe"
    server.tcp.enabled = true
    server.tcp.port = 6640
    server.vi.access ="+"
    server.tcp.access ="+127.0.1"

    [模拟]
    仿真= false

    [设置]
    持续触发? = true
    秘书长的报告


    将 server.tcp.port 参数值编辑为6645并保存文件。 我认为该值应该消除与 DAC GUI 的冲突。 如果问题再次出现在另一个 GUI 上、您可以尝试不同的值。

    这将解决您遇到的问题。

    此致、
    Jim B