This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10080:需要具有超出范围指示器引脚和采样率为100MSPS 的 ADC

Guru**** 2976360 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC11C125, ADS4125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758498/adc10080-need-adc-with-out-of-range-indicator-pin-and-sampling-rate-100-msps

器件型号:ADC10080
主题中讨论的其他器件:ADC11C125、 ADS4125

客户目前正在使用 AD9214 (ADI) 、并正在寻找具有超出范围指示器引脚和100MSPS 采样率的 ADC。

需要您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad
    ADC11C125是满足该要求的最佳选择。 我们没有10位等效器件、但该器件为11b。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prahlad、

    ADS4125是一款12位125MSPS 器件、具有超出范围指示功能。

    此致、

    Jim