This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1203:输出信号相位延迟

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1203, AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758614/amc1203-output-signal-phase-delay

器件型号:AMC1203
主题中讨论的其他器件: AMC1204

大家好、

 我的客户正在使用 AMC1203*3进行电机驱动控制-三相电流采样。  

 由于三个器件的频率不是同步的、因此会导致输出之间的相位延迟、这对控制算法不是很好。  

 我想知道团队是否有任何文档来解决该问题或解决方案? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    AMC1203使用内部调制器时钟。 无法同步三个器件、以便它们具有完全相同的相位关系。 您可以使用三个 AMC1204器件、这些器件均可通过相同的外部时钟源运行、也可以使用一个 AMC1203和两个 AMC1204器件、这些器件由 AMC1203的 MCLK 输出供电。