This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952-Q1:增益误差(范围2)和 TUE 的最小/最大值

Guru**** 2536480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758611/ads7952-q1-min-max-value-of-gain-error-range-2-and-tue

器件型号:ADS7952-Q1

大家好、

您能否在 数据表第6页中提供增益误差(范围2)和 TUE (总未调整误差)的最小值和最大值?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinji、

    我们无法提供数据表参数之外的详细信息。