This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:具有2.7GHz 采样时钟的1.5GHz 至2.5GHz 射频输入的 ADC12D1800CIUT 图

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752740/adc12d1800-plots-for-adc12d1800ciut-for-1-5-2-5ghz-rf-input-with-2-7ghz-sampling-clock

器件型号:ADC12D1800

尊敬的 TI:

我们将 ADC12D1800CIUT ADC 用于直接采样应用。 在这里、我们将使用2.7GHz 采样时钟对1.5至2.5GHz 射频输入进行带通采样。

在进一步进行设计之前、我们需要查看 此射频输入的 ADC12D1800CIUT 性能以及2.7GHz 采样时钟。

您能否提供具有1.5-2.5GHz 射频输入的 ADC 图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep
    ADC12D1800CIUT 可在高达1800MHz 的时钟频率下工作。
    在2输入模式下、采样率可高达1800MS/s 在 DES 模式下、采样率可高达2个1800MSPS = 3600 MS/s 我假设您计划在 DES 模式下以 Fclk = 1350 MHz 采样、因此采样率将为2.7 GS/s 是这样吗?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的、您完全正确。 我们以 Desi 模式运行。 我们想查看用于 Desi 配置的1.5-2.5GHz 射频图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、
    请帮助查看具有1.5-2.5GHz 射频输入的 ADC 图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处附上使用 ADC12D1800RB 参考板收集的所需性能数据:

    e2e.ti.com/.../ADC12D1800-DESI-2.7GSPS.pdf

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您提交报告。 这将极大地帮助我们。

    我们需要再澄清一个问题。

    此数据记录在 ADC12D1800RB 评估板上。

     使用 ADC12D1800CIUT ADC 是否可以观察到相同的性能?

     ADC12D1800CIUT 和 ADC12D1800RF ADC 有何区别?

     我们是否可以将 ADC12D1800CIUT 用于我们的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pradeep
    ADC12D1800RB 是用于/包含 ADC12D1800CIUT ADC 器件的参考板。 测得的性能是该 ADC 器件的典型值。
    ADC12D1800RFIUT 类似、但在高输入频率下线性度有所提高。 它还具有一些附加功能。 如果测量的性能足够好、我建议使用非射频后缀器件。 如果您需要更好的性能、可以切换到射频后缀器件。 它们是引脚兼容的、但寄存器映射略有不同。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的支持。 这对我们有很大帮助。 我们的怀疑已经消除。