This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7512:DAC7512问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734824/dac7512-dac7512-problem

器件型号:DAC7512

我已经使用了10多年、但最近 DAC7512出现了一些以前未显示的错误。

每当设置 DAC 值时、都会发生短路脉冲类型波动。

 有些显示 VDD-GND 电阻与以前不同。

 我想2017年之后会发生这种情况...

我想获取任何信息...

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ong:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 我正在与内部团队核实答案。 我将在本周结束或更早的时候回来。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ong:

    为了确保我们正确地找到根本原因、您能否确认您的硬件或系统方面多年来没有变化?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ong、

    您能否分享您描述的"脉冲类型波动"的示波器截图?

    此外、您能否解释一下您提到的 VDD-GND 电阻的确切设置/条件和测量阻抗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1、2014年之前、我在该板上使用两个 DAC7512。

      我不更改 H/W 和 F/W、我发现只有用旧版本更改两个 DAC7512后问题才得到解决。

      -> 我检查了毛刺波形、取下了一个板载芯片、 自己焊接了新芯片(当然是旧版本)。

        我检查了缝线是否仍然存在、并取下了板载的其他芯片、我自己焊接了新芯片(当然是旧版)、然后毛刺消失了。    

    2.我检查了电路板上引脚1 (DAC OUT)和引脚2 (GND)之间的电阻 、发现新旧值不同。

    我知道这个芯片有0.5us 的毛刺脉冲、但是 大约300us 的毛刺脉冲。

      我想附加波形图像、但它被我们公司的政策所阻止。  

    我知道今年几个月前 在其他板上发生了其他情况。

      其中 DAC7512 VDD 功率是 电压除以可变电阻器(10K 欧姆)。

      默认值为2.5V、但 在这种情况 下、某些 DAC7512 VDD 引脚的电压大于4V。

      更改新的后,此问题得到解决。

    祝你度过美好的一天  

      非政府组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道正常的电阻值... 我需要简单的方法来检查这个芯片是否正常。
    引脚3 (VDD)- PIN2 (GND)
    引脚1 (OUT)- PIN2 (GND)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您正在检查吗?

    我想知道根本原因

    此致

     非政府组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ONG,

    我没有在具有统计学意义的数据集中测量这些数字的标称值。

    如果我们在电子邮件中讨论此问题、是否符合您的公司政策、即共享我之前提到的原理图/示波器截图? 我认为这将有助于我们更好地理解这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ong:

    是否可以共享原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可能共享 sch。

    而是...

    我比较了两个批次。 2016年和2017年

    我发现 DAC OUT 引脚和 GND 之间的电阻有所不同。

    2016年有250K 欧姆-> DAC 具有此电阻值显示正常运行(数据表中的小毛刺脉冲)

    2017年有650~800k Ω-> DAC 的电阻值显示出较大的毛刺脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ONG,

    我有一个查询可以查看此器件的制造流程历史、但我怀疑在此时间段内有任何变化。

    您能否分享您所查看的两个器件的确切批次追踪代码(顶部标记)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ong:

    我发现整个器件系列的流程有一些变化、但为了真正了解您是否受到影响、我需要顶部标记。 请在可以继续执行此操作时使用该信息更新此主题。