This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:ADS124S08模拟输入范围

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758513/ads124s08-ads124s08-analog-input-range

器件型号:ADS124S08

大家好、

我正在使用 ADS124S08并具有差分模拟输入、以便测量称重传感器 (AIN0 - AIN1)

基准电压为5V、 称重传感器的电源为10V、因为数据表中的励磁 电压应介于10V 和20V 之间。

因此、遗憾的是、我无法将其作为比例式测量。

ADS124S08可正确测量高达 12mV 左右的电压、但在12mV 之后、输出电压保持稳定、因此不会像达到饱和一样发生变化。

 由于称重传感器的输出灵敏度为2.0mV/V、因此对于满量程10V 电源、必须达到20mV。 但是 、ADS124S08无法测量。  

我已校准了未加载和满量程负载的增益和偏移。

尽管我可以通过测量仪器正确测量输出电压、 但 ADS124S08始终测量12mV。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokhan、


    现在有很多人不在办公室、所以我想我会跳进来并提供帮助。

    我认为测量中的问题是输入电压超出 PGA 的输入范围。 ADC 具有像仪表放大器前端那样构建的 PGA。 如果以较高增益使用 PGA、则输入必须接近中电源电压才能运行。 即使在较低的增益下、您仍可能需要接近1/2 Vs。 数据表中描述了 ADS124S08的 PGA 输入范围、如第33至34页所述。

    如果 ADC 由单个+5V 电源供电、则 AIN0至 GND 和 AIN1至 GND 应接近2.5V。 如果您使用10V 的称重传感器作为电桥、则输出电压可能接近5V。 您可以使用万用表测量称重传感器的输出以进行检查。

    如果使用 ADS124S08的+5V 电源供电、则可以使用+7.5V 和-2.5V 电源来驱动称重传感器、从而将输入设置为接近+2.5V。 请注意、您永远不会希望输入电压超过 ADC 电源轨。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gokhan、

    如果为称重传感器电源和 ADS124S08使用相同的接地基准、则 ADS124S08的输入电压将为称重传感器提供5V 的共模电压(1/2的称重传感器激励)。 这将超出启用 PGA 的 ADS124S08的测量范围。

    我建议尝试使用5V 电压为称重传感器供电。 我不知道是否有任何负载单元实际需要10伏或更高的电压才能正常工作。 可以建议使用额外的电压、这将有助于增大输出电压范围、但这不应是实际要求。 如果您将称重传感器视为惠斯通电桥、励磁电压的变化不会改变电桥的运行。 如果使用5V、则输入电压将在增益为128时处于 PGA 的正确范围内、如果激励和基准同时使用相同的5V 电源、则测量也可以成比例。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bob、

    它在提供5V 电压后工作正常、但其范围减小。

    此致。