This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:检测热电偶引线之间的短路

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758493/ads122c04-detection-of-a-short-circuit-between-the-leads-of-a-thermocouple

器件型号:ADS122C04

您好!

我们计划将 ADS122C04应用于 K 型热电偶测量。

目前、我们的问题是检测热电偶引线之间的短路或绝缘故障。

原因是 这可能会形成一个意外的热电偶结、称为虚拟结。

请告诉我如何使用 ADS122C04来检测热电偶引线之间的短路或绝缘故障。

否则、请通知我 有关此功能的某些 TI 器件或参考设计。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geon、

    现在有一份热电偶(TC)测量的基本指南、可在以下位置找到:

    http://www.ti.com/lit/an/sbaa274/sbaa274.pdf

    遗憾的是、对于短接 TC 案例、没有具体讨论。  正如您已经推测过的、短接 TC 情况很难检测。  我建议查看指南中使用烧毁电流源(BCS)的示例。  BCS 在检测打开或降解 TCS 时工作良好、但也可用于检测短路的 TCS。  您将提供外部短路条件、以在启用 BCS 的情况下确定基线测量。  任何输入滤波都需要是此测量的一部分、因为您将不会看到精确的"0"测量。  您的算法需要将 BCS 读数与短路条件进行比较。  您还需要确定是否存在趋势。

    这种短距离检测方法在灾难性条件下很好地工作、但如果测量与趋势之间没有很长的时间间隔、也可以工作。  此方法可与 ADS122C04以及任何具有 BCS 的 ADC 一起使用。

    此致、

    Bob B