This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7226:DAC IC 发生故障

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740089/tlc7226-dac-ic-is-failing

器件型号:TLC7226

您好!

目前使用 TLC 7226CN DAC IC。

我想知道、在 DAC 芯片中、布局中 AGND 和 DGND 必须是单独的? 如果两者都短接、情况会怎样。

此 IC 在运行4-5天后经常出现故障、未发现发热、在数据表中指定的建议额定电压下运行、我能否知道故障原因?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    AGND 和 DGND 必须进行电气连接、才能满足绝对最大表条件-两者只是分开、以帮助防止模拟和数字域在混合信号布局中相互干扰。

    您可以共享您的原理图吗? 此外、如果原理图中不清楚负载条件等、以及有关该装置在这4-5天测试窗口中的使用方式的任何其他详细信息、则了解这种情况会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...it 还有助于准确了解故障情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    当 IC 发生故障时、观察到所有4个输出通道10V 都被测量。(10V 是基准电压)。模拟输出不可更改。

    这种类型的故障是由于输入还是输出参数造成的?

    DAC 输出连接到运算放大器简单电压跟随器电路。 每个通道之间测得的最大电流为1.2mA。

    输入电压

    VCC-12v

    VREF - 10V

    WR/- 0或12v

    A0-0或12v

    A1-0或12v。

    数字输入- 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果仍需要更多信息、我将共享架构。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    我认为查看此时的原理图会有所帮助。 很抱歉耽误了我的时间,上周出差时我不在办公室。

    在您提到的这4-5天的时间里、还有什么特别的事情发生吗? DAC 是如何运行的? 只是尝试了解故障的可能激励因素是什么、或者 DAC 在这段时间内始终处于固定代码/加载状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原理图中、DAC 输出一个通道连接到电压跟随器、与之相同、连接其他三个通道。DIO 的数字输入来自 PC 的5V 信号。

    发生故障后、当 IC 上的通电、可见烧坏标记时、DAC 发生故障。 4到5天内的工作条件完全正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    在这4-5天的时间内、系统会发生什么情况? 电源是否稳定、DAC 是否与数字信号一起使用? 是否反复切换电源?

    您所分享的原理图肯定涉及到电源和参考线上缺少任何电容、除非它们位于另一页或其他页面上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sachin、

    有更新吗?