This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:将 ADS1118与 K 型热电偶配合使用以测量低温温度

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758138/ads1118-using-the-ads1118-with-a-k-type-thermocouple-for-measuring-cryogenic-temperature

器件型号:ADS1118

HII  

我遇到了您的 ADS1118,它具有 内置的冷端补偿功能。

我有一个应用、希望在 低温温度范围内测量低于150C 的温度。  

我想知道是否有一份应用手册涉及  使用 ADS1118进行低温测量  

由于在 低温 温度范围内,电动势(种子回流)的 K 型热电偶图不是恒定的,并且会由于温度变化而迅速变化 ,我想知道 ADS1118是如何 通过 SPI 接口输出它的值的。

在哪里可以看到一个表、该表代表规格中的温度值?  低温范围内的温度精度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aied、

    我们的 ADS1118专家正在度假、因此在完全回答应用问题时可能会有一些延迟。 不过、我可以要求您在平均时间内做一点澄清吗? 您是否在寻找数据表中列出的温度范围与精度之间的关系? 如果是这样、我不知道提供不同类型的热电偶有多实用。 但是、如果您查看第15页的表2、您可以找到针对 ADS1118输入的给定满量程范围的 ENOB 和(无噪声位)值表。 您是否可以将 ADS1118的 FSR 等同于热电偶在所需温度范围内的电压差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII

    Tom 你在干什么  

    感谢您的回复,祝您和那里的所有人度过了愉快的假期,我将了解您对无噪音的看法。

    我感兴趣的是、了解 ads1118是否可以测量-150至-200 c 的温度、并考虑冷端补偿 以及低温温度如何在输出端表示     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aied、


    首先、ADS1118具有板载温度传感器、而不是内置冷端补偿。

    ADS1118只进行电压测量、并且根据热电偶温度、精度不会与规格发生变化。 如果要测量温度为-270°C、冷端温度为0°C 的 K 型热电偶、ADC 应测量温度为-6.458mV 的热电偶。

    我会注意到、ADS1118板载温度传感器在0°C 至70°C 范围内的最大误差为0.5°C 此外、板载温度传感器在冷端的温度限制为-40°C 这会限制冷端测量。 ADS1118电压测量误差相当小。 它具有±0.1 LSB 的典型偏移误差、典型增益误差为0.01%、INL 误差为1LSB。

    热电偶在测量的极端温度(最冷和最热的温度)下具有更大的误差。 我认为热电偶本身将是测量中最大的误差源。 请与不同的热电偶制造商核实、但热电偶误差可能相当于几个°C 的误差。

    有一份应用手册是热电偶测量的基本指南、并显示了如何使用 ADC 进行测量。 可在此处找到链接:

    www.ti.com/lit/an/sbaa275/sbaa275.pdf


    吴约瑟