This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80501:非易失性 DAC

Guru**** 2946030 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80501, DAC53608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/758440/dac80501-non-volatile-dac

器件型号:DAC80501
主题中讨论的其他器件: DAC53608

在其中一个用例中,客户需要具有以下规格的 DAC:-输出< 3V 分辨率>= 8位,通道<= 2,参考内部接口:- I2C/SPI/单线。

关键要求是:复位至最后一次上电状态(当电源切断(关闭-打开)完成时、DAC 上电输出应保持至最后一次输出状态(断电前)。)

DAC80501看起来不错、但 重置为中标度。  

如果 DAC80501或任何其他 DAC 能够满足上述客户规格,是否需要您的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    存储器要求将是最难满足的要求。 我们刚刚发布了新组件系列的第一款器件 DAC53608。 这是一个8通道器件、但我们有一个计划了 EEPROM 的单通道。

    有关该器件的详细信息、请联系我们的系统工程师。 我将通过电子邮件向您发送他的信息。

    谢谢、
    Paul